Desconectar de secuencia de equipo (SDET)
Esta instrucción se aplica a los
Logix Designer
controladores 5580P y a los controladores ControlLogix 5590P. Los controladores Logix Designer
5580P y ControlLogix 5590P también admiten redundancia de controlador.
CONSEJO:
Cuando se utiliza esta instrucción con el sistema de redundancia
ControlLogix
, las salidas controladas por esta instrucción pueden no ser sin perturbaciones durante una conmutación de redundancia, si la instrucción y el programa de secuencias no están programados en la tarea de prioridad más alta.
ADVERTENCIA:
Cuando se utiliza la redundancia con un
Equipment Sequence
, la ejecución de la secuencia puede no ser la esperada después de la conmutación si la fase y la secuencia no están programadas en la misma tarea.Utilice la instrucción Desconectar de
Equipment Sequence
(Detach from, SDET) para renunciar a la propiedad de un Equipment Sequence
. Después de que un programa ejecute una instrucción SDET, el programa ya no es propietario del Equipment Sequence
. Entonces, el Equipment Sequence
está disponible para que otro programa o para que el software FactoryTalk Batch
lo adquiera. Utilice la instrucción SDET solo si el programa se ha apropiado previamente de un Equipment Sequence
mediante una instrucción Asignar a Equipment Sequence
(Attach to, SATT).Se trata de una instrucción de transición. Siga estos pasos cuando la use:
- En la lógica de escalera, inserte una instrucción para alternar la Condición de entrada de renglón de falsa a verdadera cada vez que se deba ejecutar la instrucción.
- En una rutina de Texto estructurado, inserte una condición para que la instrucción haga que se ejecute solo en una transición.
Idiomas disponibles
La instrucción SDET está disponible en estos idiomas.
- Diagrama de lógica de escalera

- Texto estructurado: SDET(SequenceName)
Operandos admitidos
La instrucción SDET utiliza este operando.
Operando | Tipo | Formato | Descripción |
Sequence Name | Secuencia | nombre de Equipment Sequence | Equipment Sequence para la cual desea renunciar a la propiedad. |
Indicadores de estado aritmético y condiciones de fallo
Los indicadores de estado aritmético no se ven afectados por la instrucción SDET. La instrucción SDET no puede desencadenar un fallo; por este motivo, no hay condiciones de fallo para esta instrucción.
Ejecución de instrucción
En la tabla se describen los pasos de ejecución de las instrucciones SDET.
Condición | Acción del diagrama de lógica de escalera | Acción de texto estructurado |
Pre-escaneado | La condición de salida de renglón se establece como falsa. | No se realiza ninguna acción. |
La condición de entrada de renglón es falsa | La condición de salida de renglón se establece como falsa. | N/A |
La condición de entrada de renglón es verdadera |
| N/A |
Escaneado de texto estructurado | N/A | En el texto estructurado, las instrucciones se ejecutan cada vez que se escanean. Para limitar el escaneado de una instrucción, utilice un calificador de una acción SFC o una construcción de texto estructurado que incluya una condición, como if, then o else. |
Ejecución de instrucción | La instrucción renuncia a la propiedad del Equipment Sequence especificado. | La instrucción renuncia a la propiedad del Equipment Sequence especificado. |
Post-escaneado | La condición de salida de renglón se establece como falsa. | No se realiza ninguna acción. |
Entregue su opinión
Acción del diagrama de lógica de escalera
Acción de texto estructurado