Códigos de resultado de instrucciones SATT

Cuando se asigna una etiqueta para almacenar el resultado de una instrucción Conectar a
Equipment Sequence
(Attach to, SATT), la instrucción devuelve uno de estos códigos cuando se ejecuta.
Código (Dec.)
Descripción
0
El comando ha sido correcto.
24579
El
Equipment Sequence
no puede ordenarse por estos motivos:
  • El programa se ha asignado correctamente a
    Equipment Sequence
    , pero no puede controlar la secuencia porque
    Logix Designer
    , una aplicación con más prioridad, ha anulado la propiedad.
24582
El programa ya posee el
Equipment Sequence
.
24593
Uno de ellos ya tiene la propiedad de la fase de equipo.
  • Un secuenciador externo como el software
    FactoryTalk Batch
    .
  • Otro programa en el controlador.
24594
La
Equipment Sequence
no está programada, inhibida o está en una tarea inhibida.
Utilice el operando
Resultado
para obtener un código que muestre el éxito o fallo de la instrucción SATT. El operando
Resultado
debe contener
0
o una etiqueta DINT, en función de si es probable que se produzcan conflictos de propiedad u otros errores.
  • Si no son probables los conflictos de propiedad u otros errores, introduzca
    0
    en el operando
    Resultado
    .
  • Si son probables los conflictos de propiedad u otros errores, introduzca una etiqueta DINT en el operando
    Resultado
    . La etiqueta DINT almacena un código para el resultado de la ejecución de la instrucción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal