DINT en SINT o INT
Para convertir un valor DINT en uno SINT o INT, el controlador trunca la porción superior del DINT y establece la marca de estado de desbordamiento, si es necesario. El ejemplo siguiente muestra el resultado de la conversión de DINT en SINT o INT.
Por ejemplo, la conversión de DINT en INT y SINT:
Este valor DINT: | Se convierte en este valor menor: | |
16#0001_0081 (65,665) | INT | 16#0081 (129) |
SINT | 16#81 (-127) | |
Entregue su opinión