Estructura COUNTER
La estructura COUNTER almacena los bits de estado y los valores preestablecidos y acumulados para una instrucción de contador.
instrucción
Un mnemónico y dirección de datos que define una operación que el controlador va a realizar. Un renglón en un programa consta de un conjunto de instrucciones de entrada y salida. El controlador evalúa las instrucciones de entrada como verdaderas o falsas. A su vez, el controlador establece las instrucciones de salida en verdaderas o falsas.

Entregue su opinión