Sumar (ADD)
Esta información corresponde a los controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590. Las diferencias de controladores se indican cuando corresponda.
Cuando está activada, la instrucción ADD y el operador '+' añaden Origen A a Origen B.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Diagrama de bloque de funciones
El Diagrama del bloque de funciones es compatible con estos elementos:
Bloque FBD

Función FBD
CONSEJO:
La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.

Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
CONSEJO:
Se utiliza el operador ’+’ en una expresión para computar el mismo resultado. Consulte Structured Text Syntax para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones y las asignaciones en el texto estructurado.
Operandos
IMPORTANTE:
Puede ocurrir un funcionamiento inesperado si:
- Los operandos de etiqueta de salida se sobrescriben.
- Los miembros de un operando de estructura se sobrescriben.
- A no ser que se especifica, los operandos de estructura son compartidos por varias instrucciones.
Existen reglas de conversión de datos para utilizar diversos tipos de datos numéricos en una instrucción. Consulte Conversiones de datos.
Diagrama de lógica de escalera
Operando | Tipo de datos Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570 | Tipo de datos Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|---|
SourceA | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL LTIME* TIME* TIME32* LDT* DT* | etiqueta inmediato | Valor que añadir a Origen B |
SourceB | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL LTIME* TIME* TIME32* LDT* DT* | etiqueta inmediato | Valor que añadir a Origen A |
Dest | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL LTIME* TIME* TIME32* LDT* DT* | etiqueta | Etiqueta para almacenar el resultado de la instrucción |
CONSEJO:
* Tenga en cuenta estas consideraciones al utilizar tipos de datos de tiempo relativo (LTIME, TIME32, TIME) y de tiempo absoluto (LDT, DT) en instrucciones ADD:
- Si Origen A y Origen B son tiempo relativo, el Destino debe ser tiempo relativo.
- Si el Origen A es tiempo relativo y Origen B es tiempo absoluto o viceversa, el Destino debe ser tiempo absoluto.
- En las instrucciones ADD, Origen A y Origen B no pueden ser ambas tiempo absoluto.
Consulte Tipos de datos de fecha y hora para obtener una descripción completa de los tipos de datos de Tiempo relativo (LTIME, TIME y TIME32) y de Tiempo absoluto (LDT y DT).
Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD
Operando | Tipo de datos | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
ADD | FBD_MATH | etiqueta | Estructura ADD |
Estructura de FBD_MATH
Miembros de entrada | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
EnableIn | BOOL | Habilita la entrada. Si no está en falso, la instrucción no se ejecuta y las salidas no se actualizan. El valor predeterminado es verdadero. |
SourceA | REAL | Valor que añadir a SourceB. |
SourceB | REAL | Valor que añadir a SourceA. |
Miembros de salida | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
EnableOut | BOOL | Indica si la instrucción se ejecutó sin fallos al ser habilitada. |
Dest | REAL | Resultado de la instrucción. |
Función FBD
CONSEJO:
La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
Operandos de entrada (pines a la izquierda) | Tipo de datos Solo para controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Descripción |
|---|---|---|
SourceA (arriba) | SINT USINT INT UINT DINT UDINT LINT ULINT REAL LREAL TIME TIME32 LTIME DT LDT | Valor que añadir a SourceB. |
SourceB (abajo) | SINT USINT INT UINT DINT UDINT LINT ULINT REAL LREAL TIME TIME32 LTIME DT LDT | Valor que añadir a SourceA. |
Operando de salida (Pin a la derecha) | Tipo de datos Solo para controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Descripción |
|---|---|---|
Dest | DINT UDINT LINT ULINT REAL LREAL TIME TIME32 LTIME DT LDT | Resultado de la función. |
Consulte .
Afecta a las marcas de estado matemáticas
Controladores | Afecta a las marcas de estado matemáticas |
|---|---|
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Condicional |
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570 | Sí |
Consulte Marcas de estado matemático.
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Índice a través de matrices para ver si hay fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | N/A |
La condición de entrada de renglón es falsa | Establecer la condición de salida de reglón a condición de entrada de reglón |
La condición de entrada de renglón es verdadera | Establecer la condición de salida de renglón a la condición de entrada de renglón, Dest = Origen A + Origen B |
Post-escaneado | N/A |
Diagrama de bloque de funciones
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | N/A |
EnableIn es falso | Establecer EnableOut a EnableIn |
EnableIn es verdadero | Dest = SourceA + SourceB Si se produce un desbordamiento Borrar EnableOut a falso else Establecer EnableOut a verdadero |
Primera ejecución de instrucción | N/A |
Primer escaneado de instrucción | N/A |
Post-escaneado | N/A |
Ejemplo
Diagrama de lógica de escalera

Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD

Función FBD

Texto estructurado
DINT_dest := DINT_srcA + DINT_srcB;
Entregue su opinión