Secuencias operacionales de demostración

Las pruebas de verificación se realizan al habilitar o deshabilitar el eje del variador. Durante estas transiciones de estado, el variador realiza una serie de operaciones para garantizar el funcionamiento correcto del motor (verificación de par) y del freno (verificación de freno).
El siguiente diagrama de flujo define estas secuencias operacionales en el contexto de una transición a la habilitación del variador y una transición a la deshabilitación del variador o a su invalidación.
Secuencia de habilitación del variador con pruebas de demostración
Secuencia de deshabilitación del variador con pruebas de demostración
Drive Disable Sequence with Proving
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal