Inhibiciones de arranque estándar
En esta tabla se define la lista de inhibiciones de arranque estándar asociados al atributo Inhibiciones de arranque.
Bit | Condición de inhibición | Descripción |
|---|---|---|
0 | -- Reservado -- | Este bit no se puede utilizar, dado que el código de inhibición de arranque se define mediante el número de bit asociado y el código de inhibición de arranque de 0 indica que no existe ninguna condición de fallo. |
1 | Entrada de habilitación de eje | La entrada de habilitación no está activa. |
2 | Motor no configurado | El motor asociado no se ha configurado para utilizarlo. |
3 | Retroalimentación no configurada | El dispositivo de retroalimentación asociado no se ha configurado. El canal de retroalimentación conflictivo está codificado en el subcódigo de fallo/alarma asociado. |
4 | Conmutación no configurada | La función de conmutación de motor PM asociada no se ha configurado para utilizarla. |
5 | Desactivación de par seguro activa | La función de seguridad de desactivación de par seguro integrada está activa basándose en el bit de Desactivación de par seguro activa (bit 3) del atributo Estado de seguridad de eje que se está estableciendo. |
6 | Descarga del bus del convertidor | Se establece el bit de descarga del bus del convertidor (bit 3) del atributo de estado de control del controlador, que indica que el convertidor que suministra alimentación a este eje del variador ha solicitado no extraer corriente del bus de CC. |
7 | Sobrecorriente de entrada de bus | La corriente de entrada del bus de CC supera el límite establecido en fábrica proporcionado por el límite de fábrica de sobrecorriente de entrada de bus |
8 | Velocidad de deslizamiento no válida | La Velocidad de deslizamiento nominal del motor de inducción configurada es menor o igual que cero. |
15 | --Reservado-- |
En esta tabla se asignan los bits de inhibición de arranque estándar con sus nombres de etiquetas de inhibición de arranque de
Logix Designer
. Los nombres de bit de Inhibición de arranque en inglés siempre terminan con un sufijo Inhibit.Bit | Etiqueta |
|---|---|
0 | NA |
1 | AxisEnableInputInhibit |
2 | MotorNotConfiguredInhibit |
3 | FeedbackNotConfiguredInhibit |
4 | CommutationNotConfiguredInhibit |
5 | SafeTorqueOffActiveInhibit |
6 | ConverterBusUnload |
7 | Bus Input Overcurrent Inhibit |
8 | Invalid Slip Speed Inhibit |
Entregue su opinión