Guardar un archivo ACD frente a la carga del proyecto
A continuación, se presenta un ejemplo de una secuencia de eventos que pueden generar un fallo APR.
- Realice un cambio en línea en un atributo del eje que genere un fallo APR.
- Vuelva a llevar el eje a la posición inicial.Esto se hace normalmente para que APR restaure las posiciones del eje después de una descarga.
- Guarde el proyecto.
- Descargue el proyecto.
Se produce un fallo APR porque al guardar el proyecto solo se cargan las etiquetas, no los atributos modificados.
CONSEJO:
Cargue el proyecto para guardar los atributos modificados e impedir que se produzca un fallo APR en una descarga posterior.
Entregue su opinión