Restablecer un fallo de APR

Hay tres formas de restablecer un fallo de APR.
  • Ejecución de instrucción
    Ejecución de MAFR
    Ejecución de MGSR
    Ejecución de MASR
    Ejecución de MCSR
  • Del organizador controladores:
    Borra el fallo de grupo, la aplicación
    Logix Designer
    ejecuta un MGSR
    Borra el fallo de eje, la aplicación ejecuta un MASR
  • Descargar el mismo proyecto por segunda vez
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal