Atributos de transmisión de carga y actuador
Estos son los atributos de configuración del motor que se aplican específicamente a los mecanismos de transmisión rotativa y al actuador lineal asociados con el eje.
Tipo de carga
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - Escalado Opcional - Planificación | Set | USINT | 0 DB | - | - | Enumeración 0 = Rotativo directo 1 = Lineal directo 2 = Transmisión rotativa 3 = Actuador lineal 4 - 255 = Reservados |
El atributo Tipo de carga se usa para determinar cómo se conecta la carga mecánicamente con el motor. Las enumeraciones directas indican que el motor está directamente acoplado con la carga. Las enumeraciones rotativas indican que la carga está rotando y que las dinámicas de carga se miden usando un sistema rotativo de unidades. La enumeración lineal indica que la carga se mueve linealmente y que las dinámicas de carga se miden usando un sistema lineal de unidades.
Entrada de relación de transmisión
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - Escalado Opcional - Planificación | Set | DINT | 1 DB | 1 | 2 31 -1 | Revoluciones del eje de entrada |
El atributo Entrada de relación de transmisión es un número entero que indica las revoluciones del eje de entrada por ciclo de transmisión asociado con la transmisión rotativa.
Salida de relación de transmisión
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - Escalado Opcional - Planificación | Set | DINT | 1 DB | 1 | 2 31 -1 | Revoluciones del eje de salida |
El atributo Salida de relación de transmisión es un número entero que indica las revoluciones del eje de salida por transmisión asociado con la transmisión rotativa.
Tipo de actuador
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - Escalado Opcional - Planificación | Set | USINT | 0 DB | - | - | Enumeración 0 = Ninguno (R) 1 = Tornillo (O) 2 = Correa y polea (O) 3 = Cadena y diente (O) 4 = Bastidor y piñón (O) 5-255 = Reservado |
El atributo Tipo de actuador indica el tipo de mecanismo utilizado para la actuación lineal.
Avance de actuador
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - Escalado Opcional - Planificador Solo NP | Set | REAL | 1 DB | 0+ | ![]() | Unidades de avance de actuador |
El atributo Avance de actuador es un valor de punto flotante que representa la guía o el paso de un actuador de tornillo, se trata de una medida del movimiento lineal del mecanismo del tornillo por revolución del eje del tornillo.
Unidad de avance de actuador
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - Escalado Opcional - Planificador Solo NP | Set | USINT | 0 | - | - | Enumeración 0 = mm/rev 1 = pulg./rev 2 - 255 = Reservados |
El atributo Unidad de avance de actuador indica las unidades del atributo Avance de actuador.
Diámetro de actuador
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - Escalado Opcional - Planificador | Set | REAL | 1 | 0+ | ![]() | Unidades de diámetro de actuador |
El atributo Diámetro de actuador es un valor de punto flotante que representa el diámetro de la polea, el diente o el piñón utilizado para convertir el movimiento rotativo en un desplazamiento lineal tangencial de la carga. El diámetro de actuador se convierte internamente en la circunferencia de la polea, el diente o el piñón para determinar la cantidad de desplazamiento tangencial por revolución.
Unidad de diámetro de actuador
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - Escalado Opcional - Planificador | Set | USINT | 0 | - | - | Enumeración 0 = mm 1 = pulg. 2 - 255 = Reservados |
El atributo Unidad de diámetro de actuador es un valor que indica las unidades del atributo Diámetro de actuador.
Entregue su opinión