Atributos generales de motor rotativo
Estos son los atributos de configuración del motor que se aplican específicamente a los tipos de motor rotativo.
Polos de motor rotativo
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido | Establecido/GSV | UINT | PM: 8 IM: 4 DB | 2 | entero máximo |
El atributo Polos de motor rotativo es un entero que especifica el número de polos por revolución en los motores rotativos. Este valor siempre es un número par, ya que los polos van por parejas.
Inercia de motor rotativo
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional | Establecer/SSV# | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | Unidades de inercia |
# Indica que el atributo no se puede establecer durante el comando de seguimiento (el bit de Comando de seguimiento en estado interno de Eje CIP es verdadero). | ||||||
El atributo Inercia de motor rotativo es un valor de punto flotante que especifica la inercia descargada de un motor rotativo.
Velocidad nominal de motor rotativo
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido | Establecido/GSV | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | RPM |
El atributo Velocidad nominal de motor rotativo es un valor de punto flotante que especifica el valor nominal de velocidad de la placa de identificación del motor rotativo. En motores PM, esto suele estar especificado en el voltaje nominal basado en una corriente nominal, un par nominal o una potencia nominal. Para motores de inducción, este valor es la velocidad del motor en una frecuencia nominal por debajo de la carga de par nominal. Este valor es sinónimo del término velocidad básica.
Velocidad máxima de motor rotativo
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional | Establecido/GSV | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | RPM |
El atributo Velocidad máxima del motor rotativo es un valor de punto flotante que especifica la velocidad máxima operativa y absoluta de un motor rotativo en unidades de RPM. Esta velocidad puede venir determinada por las limitaciones del motor, las limitaciones de la estructura de potencia del variador o por las limitaciones del sistema mecánico, es decir, aquella que sea menor. En concreto, este valor representa la velocidad máxima operativa y segura, la velocidad máxima continua sin carga, la velocidad máxima del codificador, la velocidad máxima continua que soporta el motor o la velocidad máxima del motor según el límite de voltaje de la estructura de potencia del variador. Este valor lo puede usar el variador para determinar el límite de fábrica de exceso de velocidad de motor rotativo.
Coeficiente de amortiguación de motor rotativo
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional | Establecido/GSV | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | N-m/radianes/seg |
El atributo Coeficiente de amortiguación de motor rotativo es un valor de punto flotante que especifica la amortiguación o fricción viscosa asociadas a un motor rotativo.
Velocidad de enfriamiento del ventilador de motor rotativo
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional | Establecido/GSV | REAL | 600 | 0 | ![]() | RPM |
El atributo Velocidad de refrigeración del ventilador de motor rotativo selecciona la velocidad de salida del motor por debajo de la cual el método de protección térmica del motor disminuye el umbral utilizado para detectar una condición de sobrecarga que es consecuencia de una pérdida de eficacia de un sistema de refrigeración de ventilador integral. Un valor de cero deshabilita el efecto del atributo. Este atributo solo se aplica al usar el método de protección térmica del motor I2T.
Reducción de enfriamiento del ventilador de motor rotativo
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional | Establecido/GSV | REAL | 70 | 0 | ![]() | % de valor nominal del motor |
El atributo Reducción de enfriamiento del ventilador de motor rotativo selecciona el % de disminución del umbral de detección de sobrecarga del motor cuando el motor está funcionando por debajo de la Velocidad de refrigeración del ventilador del motor rotativo especificada. El valor del atributo indica el nivel de reducción del umbral de detección de sobrecarga a velocidad 0 como un porcentaje de la corriente continua nominal del motor. El perfil de reducción entre la Velocidad de refrigeración del ventilador de motor rotativo y la velocidad cero depende del dispositivo. Este atributo solo se aplica al usar el método de protección térmica del motor I2T.
Entregue su opinión