Atributos de señal de control de frecuencia
Este atributo es el atributo de señal asociado al método de Control de frecuencia del funcionamiento de un eje de control de movimiento.
Compensación de deslizamiento
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - F | Obtener | T | REAL | - | - | - | RPM |
Indica la cantidad real de deslizamiento de la compensación de deslizamiento aplicada en ese momento.
Entregue su opinión