Parámetros del variador

Al obtener un valor de atributo del variador, debe configurar el sistema para actualizar cíclicamente estos atributos. El uso solo de una instrucción GSV o una etiqueta de Eje sin configurar el sistema de esta manera no obtendrá el valor actual del atributo en el variador.
Sin embargo, el atributo del variador se puede establecer directamente con una instrucción SSV. Los cambios de un valor de Etiqueta de eje no actualizarán el parámetro del variador sin configurar primero el sistema para actualizar cíclicamente estos parámetros del variador.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal