Atributos de configuración de referencia de corriente del conversor
Estos son los atributos de configuración de referencia de corriente asociados a un conversor regenerativo.
Capacitancia del sistema
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - G Solo control de voltaje | Establecer/SSV | REAL | 0 FD | 0 | ![]() | % nominal (voltios/segundo) |
El atributo Capacitancia del sistema es el valor de la ganancia de escalado que convierte el voltaje nominal ordenado por el lazo de control de voltaje del bus a la corriente activa equivalente, expresada como porcentaje de la corriente nominal del conversor. Si se establece correctamente, este valor representa la capacitancia de sistema correspondiente al bus de CC.
Comando de corriente activa
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Set | REAL | 0 | - ![]() | ![]() | % de valor nominal |
El atributo Comando de corriente activa establece la corriente de referencia empleada para regular de forma activa la Corriente activa del conversor en el estado de Ejecución y configurada para el modo de Control de corriente de línea de CA. Un valor positivo implica corriente motriz. Un valor negativo implica corriente regenerativa.
Comando de corriente reactiva
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Set | REAL | 0 | - ![]() | ![]() | % de valor nominal |
El atributo Comando de corriente reactiva establece la corriente de referencia empleada para regular de forma activa la Corriente reactiva del conversor en el estado Ejecución y configurada para el modo Control de corriente de línea de CA. Un valor positivo implica que el conversor está consumiendo corriente reactiva (de retardo relativa al voltaje). Un valor negativo implica que el conversor está produciendo corriente reactiva (de avance relativa al voltaje).
Ajuste de corriente activa
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Set/ | REAL | 0 | - ![]() | ![]() | % de valor nominal |
El atributo Recorte de corriente activa es el comando de corriente adicional añadido a la junta de suma de la referencia de corriente activa.
Ancho de banda del filtro de paso bajo de corriente activa
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Set | REAL | 0 FD | 0 | 10 4 | Radianes/s |
El atributo Ancho de banda del filtro de paso bajo de corriente activa es la frecuencia de interrupción del filtro de paso bajo aplicado a la señal de referencia de la corriente activa. Un valor de 0 para este atributo deshabilita esta característica.
Frecuencia del filtro de muesca de corriente activa
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Set | REAL | 0 | 0 | 10 4 | Radianes/s |
El atributo Frecuencia de filtro de muesca de corriente activa es la frecuencia central del filtro de muesca aplicado a la señal de referencia de la corriente activa. Un valor de 0 para este atributo deshabilita esta característica.
Límite de régimen de corriente activa
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Set | REAL | 100 | 0 | ![]() | % nominal/segundo |
El atributo Límite nominal de corriente activa establece el límite de magnitud del índice de cambio de la señal de referencia de corriente activa del conversor. Este atributo se aplica únicamente cuando está configurado para el modo de Control de corriente de la línea de CA.
Límite de régimen de corriente reactiva
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Set | REAL | 100 | 0 | ![]() | % nominal/segundo |
El atributo Límite nominal de corriente reactiva establece el límite de magnitud del índice de cambio de la señal de referencia de corriente reactiva del conversor. Este atributo se aplica únicamente cuando está configurado para el modo de Control de corriente de la línea de CA.
Kc
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - Solo control de voltaje G | Set | REAL | - | - | - | % Nominal/ (Voltios/Segundo) |
El atributo Kc es el valor de la ganancia de escalado que convierte el régimen de voltaje ordenado por el lazo de control de voltaje del bus en corriente activa equivalente, expresada como porcentaje de la corriente nominal del convertidor. Si se establece correctamente, este valor representa la capacitancia de sistema correspondiente al bus de CC.
Entregue su opinión