Atributos de estado de seguridad de eje
Las siguientes tablas de atributos contienen atributos de eje usados con la funcionalidad de Seguridad integrada asociada a una instancia de objeto Eje de dispositivo de movimiento incluida en un Variador de seguridad de CIP Motion. Estos atributos reflejan el estado actual de un núcleo de seguridad integrado dentro de un dispositivo variador de seguridad de CIP Motion diseñado para interoperar con un controlador de seguridad externo usando una conexión de CIP Safety.
En la arquitectura integrada de Logix, muchas de las funciones de seguridad se pueden ejecutar en el variador o en el controlador de seguridad asociado. Una función única de la arquitectura es que independientemente de dónde se ejecute la función de seguridad, la información del Estado de seguridad de eje y de Fallo de seguridad del eje proporcionada por estas funciones de seguridad es la misma. Esto se logra mediante la función Paso de estado de seguridad, donde las funciones de seguridad que se ejecutan en el controlador de seguridad transmiten su información de fallo y estado al variador a través del ensamblaje de salida de seguridad donde esta información se combina con la información de fallo y estado de la función de seguridad que se ejecuta en el núcleo de seguridad del variador. Los datos de estado y fallo de la función de seguridad combinada se "pasan" a continuación a los atributos de la instancia de objeto Eje de dispositivo de movimiento asociados.
En la siguiente tabla se identifican las funciones de seguridad compatibles:
Nombre abreviado | Nombre completo | Controlador de seguridad | Variador | Descripción | Compatibilidad con el modo de prueba de eje (Configuración del modo de prueba) |
|---|---|---|---|---|---|
STO | Desactivación de par seguro | No | Sí | Deshabilita la estructura de potencia del variador asociada. | Bucle de retorno del controlador: V36 |
SBC | Control de freno seguro | Sí | Sí | Aplica el freno de seguridad. | Bucle de retorno del controlador: V36 |
SS1 | Parada segura 1 | Sí | Sí | Monitoriza la Parada de categoría 1 seguida por STO. | Bucle de retorno del controlador: V36 |
SS2 | Parada segura 2 | Sí | No | Monitoriza la Parada de categoría 2 seguida por SOS. | Bucle de retorno del controlador: V36 |
SOS | Parada operacional segura | Sí | No | Monitoriza la condición de inmovilización del movimiento. | Bucle de retorno del controlador: V36 |
SMT | Temperatura de motor segura | No | Sí | Monitoriza la temperatura de motor para determinar si hay exceso de temperatura. | |
SLT | Par limitado de forma segura | No | No | Impide que el motor supere el límite de par especificado. | |
SLA | Aceleración limitada de forma segura | No | No | Monitoriza si la aceleración supera el límite configurado. | |
SLS | Velocidad limitada de forma segura | Sí | No | Impide que el motor supere el límite de velocidad especificado. | Bucle de retorno del controlador: V36 |
SDI | Dirección segura | Sí | No | Monitoriza si hay algún cambio en la dirección de recorrido. | Bucle de retorno del controlador: V36 |
SSM | Monitorización de velocidad segura | Sí | No | Monitoriza si la velocidad supera el límite configurado. | |
SLP | Posición limitada de forma segura | Sí | No | Impide que el eje del motor supere los límites de posición especificados. | Bucle de retorno del controlador: V36 |
SCA | Leva segura | Sí | No | Monitoriza si la posición del eje del motor se encuentra dentro de un rango especificado. | |
SFX | Interfaz de retroalimentación segura | Sí | No | Escala datos de retroalimentación de seguridad y hace referencia a ellos. | Bucle de retorno del controlador: V36 |
SLR | Retención segura de la carga | No | Sí | Monitoriza si hay deslizamiento de freno cuando se detiene y solicita la detención Cat2 cuando este supera el límite de seguridad. | |
SBT | Prueba de freno seguro | No | Sí | Comprueba si un freno puede soportar una carga específica sin un exceso de deslizamiento del freno. |
Los atributos Estado de supervisor de seguridad de eje, Estado de seguridad de eje y Fallo de seguridad del eje definidos debajo se basan en los valores leídos de los atributos residentes en objetos asociados al núcleo de seguridad y son usados por el sistema de control de movimiento para monitorizar el comportamiento del núcleo de seguridad mediante la conexión de CIP Motion.
Estado de supervisor de seguridad de eje
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XDE Solo seguridad | Obtener/GSV | T | UINT | - | - | - | Enumeración: 0 = Desconocido (Sin conexión de movimiento) 1 = Autoprueba 2 = Configurado (Sin conexión de seguridad) 3 = Excepción de autoprueba 4 = Ejecución 5 = Fallo recuperable 6 = Fallo no recuperable 7 = Configurando 8 = No configurado 9-50 = Reservado por CIP 51 = No configurado (Par permitido) 52 = En ejecución (Par permitido) 53-99 = Específico del dispositivo 100-255 = Específico del proveedor |
El atributo Estado de supervisor de seguridad de eje es un valor enumerado de 8 bits que indica el estado del objeto Supervisor de seguridad asociado del dispositivo dado que se aplica a esta instancia axial. Solo hay un objeto Supervisor de seguridad que proporcione servicio al dispositivo de CIP Motion, de modo que su estado se suele aplicar a todas las instancias de eje del dispositivo. Esto significa que todas las instancias de este objeto suelen tener el mismo estado para este atributo.
Las dos excepciones a este comportamiento de estado general son los estados Esperando a TUNID con par permitido (estado=51) y Ejecutándose con par permitido (estado=8), que tienen una cualificación específica de eje. Cuando el Estado de supervisor de seguridad sea Esperando a TUNID con par permitido, si está establecido el bit de Estado de seguridad de eje (Par seguro deshabilitado), el Estado de supervisor de seguridad de eje se establece en Esperando a TUNID. Cuando el Estado de supervisor de seguridad sea Ejecutándose con par permitido, si se ha establecido el bit de Estado de seguridad de eje (Par seguro deshabilitado), el Estado de supervisor de seguridad de eje es Ejecutándose.
Descripciones de bit de estado de seguridad de eje
Bit | Estado de Supervisor de seguridad | Descripción |
|---|---|---|
0 = Undefined/Unknown (No MotionConnection) | No definido | No se ha abierto ninguna conexión de movimiento para el variador. No se conoce el estado de seguridad real. |
1 = Self-Testing | Autoprobando | La función de seguridad del variador se ha inicializado; todos los atributos tienen los valores predeterminados correspondientes y se han restablecido los fallos de seguridad. El dispositivo está realizando pruebas para determinar si está cualificado para ejecutar su función de seguridad. |
2 = Configured (No Safety Connection) | Inactivo | La función de seguridad del variador se ha inicializado, se ha realizado correctamente la autoprueba y tiene una configuración de seguridad válida. Sin embargo, el dispositivo no está ejecutando los componentes operativos de sus funciones de seguridad. Configurando y Configurado son estados permanentes que se mantienen mediante ciclos de desconexión y reconexión. |
3 = Self-Test Exception | Excepción de autoprueba | La función de seguridad del variador ha detectado una condición de excepción durante la autoprueba. Los detalles de la excepción se guardan en los valores de atributo correspondientes del objeto de supervisor de seguridad. |
4 = Running | Ejecutando | La función de seguridad del variador se configura completamente con una conexión y ejecución de salida de seguridad abierta. En este estado, el variador está operativo y puede aplicar libremente el par en el motor mientras no haya requisitos de seguridad. |
5 = Recoverable Fault | Anular | La función de seguridad del variador se encuentra en un estado de fallo que se puede recuperar mediante ciclos de desconexión y reconexión, o volviendo a conectar el variador. |
6 = Unrecoverable Fault | Fallo crítico | La función de seguridad del variador se encuentra en un estado de fallo que únicamente se puede recuperar reemplazando el módulo. |
7 = Configuring | Configuración | La función de seguridad del variador se ha inicializado, se ha realizado correctamente la autoprueba y está en curso de recibir una configuración válida desde un controlador de seguridad. Configurando e Inactivo son estados permanentes que se mantienen mediante ciclos de desconexión y reconexión. |
8 = Not Configured | Esperando a TUNID | La función de seguridad del variador ha salido de la Autoprueba y reconoce que tiene valores de configuración predeterminados listos para usar; por ejemplo, no la ha configurado un controlador de seguridad. El variador se mantiene en este estado hasta que un controlador de seguridad inicia el proceso de configuración. En este estado NO se permite la aplicación de par en el motor. |
9-50 = Reserved | - | - |
51 = Not Configured (Torque Permitted) | Esperando a TUNID con par permitido | Se produce el mismo comportamiento que con el estado No configurado, con la excepción de que el eje del variador está operativo y la función de seguridad permitirá la aplicación de par en el motor. |
52 = Running (Torque Permitted) | Ejecución con par permitido | Se produce el mismo comportamiento que con el estado de Ejecución, con la excepción de que el eje del variador está operativo y la función de seguridad permitirá la aplicación de par en el motor. Para entrar en este estado desde el estado de Ejecución se requiere la aplicación correcta de un servicio de cambio de Modo STO mientras el controlador de seguridad está en modo Programa. |
53-99 = Device Specific | - | - |
100-255 = Vendor Specific | - | - |
Modo de prueba de eje
Los ejes con el atributo Modo de prueba establecido en Habilitado y que están configurados para el bucle de retorno del controlador simulan estos valores de estado de seguridad de eje.
Value | Estado de Supervisor de seguridad | Compatibilidad con el modo de prueba de eje (Configuración del modo de prueba) |
|---|---|---|
0 = No definido/Desconocido (Sin ConexiónMovimiento) | No definido/Desconocido (Sin conexión de movimiento) | Bucle de retorno del controlador: V36 |
4 = Ejecución | Ejecutando | Bucle de retorno del controlador: V36 |
8 = No configurado | No configurado / Esperando a TUNID | Bucle de retorno del controlador: V36 |
52 = En ejecución (Par permitido) | Ejecución con par permitido | Bucle de retorno del controlador: V36 |
Estado de seguridad de eje
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XDE Solo seguridad | Obtener/GSV | T | DWORD | - | - | - | Asignación de bits: 0 = Fallo de seguridad 1 = Solicitud de restablecimiento de seguridad 2 = Restablecimiento de seguridad requerido 3 = Desactivación de par seguro activa 4 = Par seguro deshabilitado 5 = Control de freno seguro (SBC) activo 6 = Control de freno seguro (SBC) aplicado 7 = Parada segura 1 (SS1) activa 8 = Parada segura 2 (SS2) activa 9 = Parada operacional segura (SOS) activa 10 = Inmovilización de parada operacional segura (SOS) 11 = Temperatura de motor segura (SMT) activa 12 = Exceso de temperatura de motor segura (SMT) 13-15 = (reservado) 16 = Monitorización de velocidad segura (SSM) activa 17 = Estado de monitorización de velocidad segura (SSM) 18 = Velocidad limitada segura (SLS) activa 19 = Límite de velocidad limitada segura (SLS) 20 = Aceleración limitada segura (SLA) activa 21 = Límite de Aceleración limitada segura (SLA) 22 = Dirección segura (SDI) activa 23 = Límite de dirección segura (SDI) 24 = Movimiento positivo seguro 25 = Movimiento negativo seguro 26 = Leva segura (SCA) activa 27 = Estado de leva segura (SAC) 28 = Posición limitada segura (SLP) activa 29 = Límite de posición limitada segura (SLP) 30 = Conexión de salida de seguridad cerrada 31 = Conexión de salida de seguridad inactiva |
El atributo Estado de seguridad de eje es una colección de bits que indica el estado de las funciones de seguridad estándar para el eje tal como lo proporciona el núcleo de seguridad integrado del dispositivo. La palabra Estado de seguridad de eje es una concatenación de dos atributos de estado de seguridad de 16 bits. Los 16 bits inferiores son el valor del atributo Estado de parada de seguridad del objeto Funciones de parada de seguridad asociado a esta instancia axial. Los 16 bits superiores son el valor actual del atributo Estado de límite de seguridad del objeto Funciones de límite de seguridad asociado a esta instancia axial con la excepción de los dos bits más significativos que se enmascaran para dar cabida a dos bits de estado de Conexión de salida de seguridad. En concreto, cuando el bit Conexión de salida de seguridad cerrada está establecido, indica que la Conexión de salida de seguridad no se ha abierto o se ha cerrado. Cuando se ha establecido el bit Conexión de salida de seguridad inactiva, indica que el bit de Marcha/Inactivo de la Conexión de salida de seguridad se ha establecido como Inactivo.
Para los dispositivos de variador de seguridad de Rockwell Automation, los datos de estado de seguridad del núcleo de seguridad del variador pueden incluir el estado de seguridad del controlador de seguridad a través de los datos de paso incluidos en el ensamblaje de Salida de seguridad. Esto permite al atributo Estado de seguridad de eje reflejar las condiciones de estado de la función de seguridad independientemente de dónde se ejecute la función de seguridad, ya sea en el controlador de seguridad o en el núcleo de seguridad del variador.
Modo de prueba de eje
Los ejes con el atributo Modo de prueba establecido en Habilitado y que están configurados para el bucle de retorno del controlador simulan estos bits de estado de seguridad de eje.
Bit | Nombre | Compatibilidad con el modo de prueba de eje (Configuración del modo de prueba) |
|---|---|---|
0 | Fallo de seguridad | Bucle de retorno del controlador: V36 |
1 | Solicitud de restablecimiento de seguridad | Bucle de retorno del controlador: V36 |
2 | Restablecimiento de seguridad requerido | Bucle de retorno del controlador: V36 |
3 | Desactivación de par seguro activa | Bucle de retorno del controlador: V36 |
4 | Par seguro deshabilitado | Bucle de retorno del controlador: V36 |
5 | Control de freno seguro (SBC) activo | Bucle de retorno del controlador: V36 |
6 | Control de freno seguro (SBC) aplicado | Bucle de retorno del controlador: V36 |
7 | Parada segura 1 (SS1) activa | Bucle de retorno del controlador: V36 |
8 | Parada segura 2 (SS2) activa | Bucle de retorno del controlador: V36 |
9 | Parada operacional segura (SOS) activa | Bucle de retorno del controlador: V36 |
10 | Inmovilización de parada operacional segura (SOS) | Bucle de retorno del controlador: V36 |
18 | Velocidad limitada segura (SLS) activa | Bucle de retorno del controlador: V36 |
19 | Límite de velocidad limitada segura (SLS) | Bucle de retorno del controlador: V36 |
22 | Dirección segura (SDI) activa | Bucle de retorno del controlador: V36 |
23 | Límite de dirección segura (SDI) | Bucle de retorno del controlador: V36 |
28 | Posición limitada segura (SLP) activa | Bucle de retorno del controlador: V36 |
29 | Límite de posición limitada segura (SLP) | Bucle de retorno del controlador: V36 |
Estado de seguridad de eje - Fabricante
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XDE Solo seguridad | Obtener/GSV | T | DWORD | - | - | - | Asignación de bits: 0-31: Reservado |
El atributo Estado de seguridad de eje - Fabricante es una colección de bits que indica el estado de las funciones de seguridad específicas del fabricante para el eje tal como lo informa el Núcleo de seguridad integrado del dispositivo.
Estado de seguridad de eje - RA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XDE Solo seguridad | Obtener/GSV | T | DWORD | - | - | - | Asignación de bits: 0 = Integridad del freno de seguridad 1 = Retroalimentación segura llevada a posición inicial 2 = SBT activa 3 = Fallo de freno SBT 4 = SBT aprobado 5 = Modo de SLR 6 = SLR activa 7 = Límite de SLR 8 = Límite de deslizamiento de freno de SLR 9-31 = (reservado) |
El atributo Estado de seguridad de eje - RA es una colección de bits que indica el estado de las funciones de seguridad específicas de Rockwell Automation para el eje tal como lo proporciona el núcleo de seguridad integrado del dispositivo. Para los dispositivos de variador de seguridad de Rockwell Automation, los datos de estado de seguridad del núcleo de seguridad del variador pueden combinarse con el estado de seguridad del controlador de seguridad a través de los datos de paso incluidos en el ensamblaje de Salida de seguridad. Esto permite al atributo Estado de seguridad de eje de RA reflejar las condiciones de estado de la función de seguridad independientemente de dónde se ejecute la función de seguridad, ya sea en el controlador de seguridad o en el núcleo de seguridad del variador.
Modo de prueba de eje
Los ejes con el atributo Modo de prueba establecido como Habilitado y que están configurados para el bucle de retorno del controlador simulan estos bits de Ra de estado de seguridad.
Bit | Nombre | Compatibilidad con el modo de prueba de eje (Configuración del modo de prueba) |
|---|---|---|
0 | Integridad del freno de seguridad | Bucle de retorno del controlador: V36 |
1 | Vuelta a posición inicial de retroalimentación segura (Safe Feedback Homed) | Bucle de retorno del controlador: V36 |
Fallos de seguridad de eje
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XDE Solo seguridad | Obtener/GSV | T | DWORD | - | - | - | Asignación de bits: 0 = (reservado) 1 = Fallo de núcleo de seguridad 2 = Fallo de retroalimentación de seguridad 3 = Fallo de desactivación de par seguro 4 = Fallo de parada segura 1 (SS1) 5 = Fallo de parada segura 2 (SS2) 6 = Fallo de parada operacional segura (SOS) 7= Fallo de freno seguro (SBC) 8 = Fallo de temperatura de motor segura (SMT) 9-15 = (reservado) 16 = Fallo de monitorización de velocidad seguro (SSM) 17 = Fallo de velocidad limitada segura (SLS) 18 = Fallo deceleración limitada segura (SLA) 19 = Fallo de dirección segura (SDI) 20 = Fallo de leva segura (SCA) 21 = Fallo de protección limitada segura (SLP) 22-29 = (reservado) 30 = Fallo de validador de seguridad 31 = Fallo de invalidación de seguridad |
El atributo Fallos de seguridad de eje es una colección de bits que indica el estado de fallo de seguridad del eje asociado a la funcionalidad de seguridad estándar tal como lo proporciona el núcleo de seguridad integrado del dispositivo. Cuando se produce una condición de fallo de seguridad, el núcleo de seguridad fuerza al eje a adoptar un Estado seguro, y si la acción Fallo de seguridad se ha establecido a Fallo mayor o Fallo menor, el bit correspondiente se establece en el atributo Fallos de seguridad del eje. Un bit de fallo de seguridad del eje activo permanece enclavado aunque el núcleo de seguridad borre la condición de fallo de seguridad subyacente. Una Solicitud de restablecimiento de fallo al eje asociado borra los bits de fallos de seguridad del eje, pero estos se vuelven a establecer de inmediato si sigue presente la condición de fallo de seguridad subyacente. El mapa de bits Fallos de seguridad de eje es una concatenación de dos atributos de fallo de seguridad de 16 bits. Los 16 bits inferiores son el valor actual del atributo Fallos de parada de seguridad del objeto Funciones de parada de seguridad asociado a esta instancia axial. Los 16 bits superiores son el valor actual del atributo Fallos de límite de seguridad del objeto Funciones de límite de seguridad asociado a esta instancia axial. Los bits 30 y 31 se usan para indicar dos condiciones de fallos de seguridad no vinculadas a las funciones de seguridad del variador. El bit 30 indica que el objeto Validador de seguridad (0x3A) ha detectado un fallo de conexión de seguridad. El bit 31 indica que el objeto Supervisor de seguridad (0x39) ha detectado un fallo recuperable y ha realizado la transición al estado Invalidar.
Para los dispositivos de variador de seguridad de Rockwell Automation, los datos de estado de fallo de seguridad del núcleo de seguridad del variador pueden incluir fallos de seguridad del controlador de seguridad a través de los datos de paso incluidos en el ensamblaje de salida de seguridad. Esto permite al atributo Fallos de seguridad de eje reflejar las condiciones de fallo de la función de seguridad independientemente de dónde se ejecute la función de seguridad, ya sea en el controlador de seguridad o en el núcleo de seguridad del variador.
Modo de prueba de eje
Los ejes con el atributo Modo de prueba establecido en Habilitado y que están configurados para el bucle de retorno del controlador simulan estos bits de fallo de seguridad de eje.
Bit | Nombre | Compatibilidad con el modo de prueba de eje (Configuración del modo de prueba) |
|---|---|---|
4 | Fallo de parada segura 1 (SS1) | Bucle de retorno del controlador: V36 |
5 | Fallo de parada segura 2 (SS2) | Bucle de retorno del controlador: V36 |
6 | Fallo de parada operacional segura (SOS) | Bucle de retorno del controlador: V36 |
7 | Fallo de freno seguro (SBC) | Bucle de retorno del controlador: V36 |
17 | Fallo de velocidad limitada segura (SLS) | Bucle de retorno del controlador: V36 |
19 | Fallo de dirección segura (SDI) | Bucle de retorno del controlador: V36 |
21 | Fallo de protección limitada segura (SLP) | Bucle de retorno del controlador: V36 |
Fallos de seguridad de eje - Fabricante
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XDE Solo seguridad | Obtener/GSV | T | DWORD | - | - | - | Asignación de bits: 0-31: Reservado |
El atributo Fallos de seguridad de eje - Fabricante es una colección de bits que indica el estado de fallo de seguridad del eje asociado a la funcionalidad de seguridad específica del fabricante tal como lo informa el Núcleo de seguridad integrado del dispositivo. Cuando se produce una condición de fallo de seguridad, el Núcleo de seguridad fuerza el eje a adoptar un Estado seguro y si la Acción de fallo de seguridad se ha establecido a Fallo mayor o Fallo menor, se establece el bit correspondiente en el atributo Fallos de seguridad de eje del fabricante. Un bit de fallo de seguridad del eje activo permanece enclavado aunque el núcleo de seguridad borre la condición de fallo de seguridad subyacente. Una Solicitud de restablecimiento de fallo al eje asociado borra los bits de fallos de seguridad del eje, pero estos se vuelven a establecer de inmediato si sigue presente la condición de fallo de seguridad subyacente.
Fallos de seguridad de eje - RA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XDE Solo seguridad | Obtener/GSV | T | DWORD | - | - | - | Asignación de bits: 0 = (reservado) 1 = Fallo de Interfaz de retroalimentación de seguridad (SFX) 2 = Fallo de prueba de freno seguro (Safe Brake Test, SBT) 3 = Fallo de retención de carga segura (Safe Load Retention, SLR) 4-31 = Reservado |
El atributo Fallos de seguridad de eje - RA es una colección de bits que indica el estado de fallo de seguridad del eje asociado a la funcionalidad de seguridad específica de Rockwell Automation tal como lo proporciona el núcleo de seguridad integrado del dispositivo. Cuando se produce una condición de fallo de seguridad, el núcleo de seguridad fuerza el eje a adoptar un Estado seguro y si la acción Fallo de seguridad se ha establecido a Fallo mayor o Fallo menor, se establece el bit correspondiente en el atributo Fallos de seguridad de eje de RA. Un bit de fallo de seguridad del eje activo permanece enclavado aunque el núcleo de seguridad borre la condición de fallo de seguridad subyacente. Una Solicitud de restablecimiento de fallo al eje asociado borra los bits de fallos de seguridad del eje, pero estos se vuelven a establecer de inmediato si sigue presente la condición de fallo de seguridad subyacente.
Para los dispositivos de variador de seguridad de Rockwell Automation, los datos de estado de fallo de seguridad del núcleo de seguridad del variador pueden combinarse con fallos de seguridad del controlador de seguridad a través de los datos de paso incluidos en el ensamblaje de salida de seguridad. Esto permite al atributo Fallos de seguridad de eje de RA reflejar las condiciones de fallo de la función de seguridad independientemente de dónde se ejecute la función de seguridad, ya sea en el controlador de seguridad o en el núcleo de seguridad del variador.
Modo de prueba de eje
Los ejes con el atributo Modo de prueba establecido en Habilitado y que están configurados para el bucle de retorno del controlador simulan estos bits de RA de fallo de seguridad de eje.
Bit | Nombre | Compatibilidad con el modo de prueba de eje (Configuración del modo de prueba) |
|---|---|---|
1 | Fallo de Interfaz de retroalimentación de seguridad (SFX) | Bucle de retorno del controlador: V36 |
Alarmas de seguridad de eje
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XDE Solo seguridad | Obtener/GSV | T | DWORD | - | - | - | Asignación de bits: 0 = (reservado) 1 = Alarma de núcleo de seguridad 2 = Alarma de retroalimentación de seguridad 3 = Alarma de desactivación de par seguro 4 = Alarma SS1 5 = Alarma SS2 6 = Alarma SOS 7 = Alarma SBC 8 = Alarma SMT 9-15 = (reservado) 16 = Alarma SSM 17 = Alarma SLS 18 = Alarma SLA 19 = Alarma SDI 20 = Alarma SCA 21 = Alarma SLP 22-29 = (reservado) 30 = Alarma de validador de seguridad 31 = Alarma de invalidación de seguridad |
El atributo Alarmas de seguridad de eje es una colección de bits que indican el estado de alarma de seguridad del eje asociado a la funcionalidad de seguridad estándar, según lo indica el núcleo de seguridad integrado del dispositivo. Cuando se produce una condición de fallo de seguridad, el núcleo de seguridad fuerza al eje a adoptar un estado seguro y si la acción Fallo de seguridad se ha establecido a Fallo mayor o Fallo menor, se establece el bit correspondiente en el atributo Alarmas de seguridad de eje. Un bit de alarma de seguridad del eje activo permanecerá establecido mientras la condición de fallo de seguridad subyacente esté presente en el núcleo de seguridad.
El mapa de bits Alarmas de seguridad de eje es una concatenación de dos atributos de fallo de seguridad de 16 bits. Los 16 bits inferiores son el valor actual del atributo Fallos de parada de seguridad (atributo 41) del objeto Funciones de parada de seguridad asociado a esta instancia axial. Los 16 bits superiores son el valor actual del atributo Fallos de límite de seguridad del objeto Funciones de límite de seguridad (atributo 41) asociado a esta instancia axial. El bit 30 indica que el objeto Validador de seguridad (0x3A) ha detectado un fallo de conexión de seguridad. El bit 31 indica que el objeto Supervisor de seguridad (0x39) ha detectado un fallo recuperable y ha realizado la transición al estado Invalidar.
Para los dispositivos de variador de seguridad de Rockwell Automation, los datos de estado de fallo de seguridad del núcleo de seguridad del variador pueden combinarse con fallos de seguridad del controlador de seguridad a través de los datos de paso incluidos en el ensamblaje de salida de seguridad. Esto permite al atributo Alarmas de seguridad de eje reflejar las condiciones de fallo de la función de seguridad independientemente de dónde se ejecute la función de seguridad, ya sea en el controlador de seguridad o en el núcleo de seguridad del variador.
Modo de prueba de eje
Los ejes con el atributo Modo de prueba establecido en Habilitado y que están configurados para el bucle de retorno del controlador simulan estos bits de alarma de seguridad de eje.
Bit | Nombre | Compatibilidad con el modo de prueba de eje (Configuración del modo de prueba) |
|---|---|---|
3 | Alarma de desactivación de par seguro | Bucle de retorno del controlador: V36 |
Alarmas de seguridad de eje - Mfg
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XDE Solo seguridad | Obtener/GSV | T | DWORD | - | - | - | Asignación de bits: 0-31: Reservado |
El atributo Alarmas de seguridad de eje - Fabricante es una colección de bits que indica el estado de alarma de seguridad del eje asociado a la funcionalidad de seguridad específica del fabricante tal como lo informa el Núcleo de seguridad integrado del dispositivo. Cuando se produce una condición de fallo de seguridad, el Núcleo de seguridad fuerza el eje a adoptar un Estado seguro y si la Acción de fallo de seguridad se ha establecido en Alarma, se establece el bit correspondiente en el atributo Alarmas de seguridad de eje del fabricante. Un bit de alarma de seguridad activa permanecerá establecido mientras la condición de fallo de seguridad subyacente esté presente en el núcleo de seguridad.
Alarmas de seguridad de eje - RA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XDE Solo seguridad | Obtener/GSV | T | DWORD | - | - | - | Asignación de bits: 0 = (reservado) 1 = Alarma de Interfaz de retroalimentación de seguridad (Safety Feedback Interface, SFX) 2 = Alarma de prueba de freno seguro (Safe Brake Test, SBT) 3 = Alarma de retención de carga segura (Safe Load Retention, SLR) 4-31 = Reservado |
El atributo Alarmas de seguridad de eje - RA es una colección de bits que indica el estado de alarma de seguridad del eje asociado a la funcionalidad de seguridad específica de RA tal como lo proporciona el núcleo de seguridad integrado del dispositivo. Cuando se produce una condición de fallo de seguridad, el núcleo de seguridad fuerza el eje a adoptar un Estado seguro y si la acción Fallo de seguridad se ha establecido a Fallo mayor o Fallo menor, se establece el bit correspondiente en el atributo Alarmas de seguridad de eje RA. Un bit de alarma de seguridad activa permanecerá establecido mientras la condición de fallo de seguridad subyacente esté presente en el núcleo de seguridad.
Para los dispositivos de variador de seguridad de Rockwell Automation, los datos de estado de fallo de seguridad del núcleo de seguridad del variador pueden combinarse con fallos de seguridad del controlador de seguridad a través de los datos de paso incluidos en el ensamblaje de salida de seguridad. Esto permite al atributo Alarmas de seguridad de eje RA reflejar las condiciones de fallo de la función de seguridad independientemente de dónde se ejecute la función de seguridad, ya sea en el controlador de seguridad o en el núcleo de seguridad del variador.
Acción en caso de fallo de seguridad
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XDE Solo seguridad | Establecer/SSV | USINT | 4 (D) 2 (E) 4 (X) | - | - | Enumeración: (D) 0 = Ignorar (O) 1 = Alarma (O) 2 = Solo estado de fallo (O) 3 = Planificador de detención (O) 4 = Deshabilitar (R) 5 = Desactivar (R) Enumeración: (E) 0 = Ignorar (O) 1 = Alarma (O) 2 = Solo estado de fallo (R) 3 = N/A 4 = N/A 5 = Desactivar (R) Enumeración: (X) 0 = Ignorar (O) 1 = Alarma (O) 2 = Solo estado de fallo (O) 3 = n/a 4 = Deshabilitar (R) 5 = Desactivar (R) 6…-254 = Reservado |
El atributo Acción de fallo de seguridad es un valor enumerado que especifica la acción que se llevará a cabo si el núcleo de seguridad informa de un estado de fallo de seguridad.
Acción de desactivación de par seguro
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XD Solo seguridad | Set/ SSV# | USINT | Eq 23 1 para C 0 para F 0 para X | - | - | Enumeración: 0 = Deshabilitación y parada por inercia 1 = Desaceleración y deshabilitación de corriente 2 = Desaceleración y deshabilitación en rampa 3-127 = (reservado) 128-255 = (específico del proveedor) 128 = Freno de inyección de CC 129 = Freno de inyección de CA | |
# Indica que el atributo no se puede establecer durante el comando de seguimiento (el bit de Comando de seguimiento en estado interno de Eje CIP es verdadero). | |||||||
Cuando el variador detecta una condición Desactivación de par seguro (STO) activa que no inició una condición Parada segura 1 (SS1) activa, tal como indicó el núcleo de seguridad integrado mediante el atributo Estado de seguridad de eje y el Origen de acción de desactivación de par seguro se establece en Variador conectado, este valor determina el método de detención que se debe aplicar al motor. Cada enumeración de Acción de desactivación de par seguro inicia una de dos secuencias de detención: Parada de categoría 0 o Parada de categoría 1. La definición para cada enumeración seguirá las mismas enumeraciones definidas para el atributo Acción de detención.
Las enumeraciones de Parada de categoría 1 de Desaceleración y deshabilitación de corriente o Desaceleración y deshabilitación en rampa se utilizan a menudo junto con un retardo configurado (por ejemplo, el retardo de STO a Control de freno seguro (SBC) o el retardo de STO) entre la condición STO activo y Par seguro deshabilitado para permitir que el variador detenga de manera controlada el motor y active un freno antes de deshabilitar la estructura de potencia. Esta capacidad es especialmente importante para aplicaciones de carga vertical.
El estado final después de que se aplique la Secuencia de detención es el estado de Arranque inhibido o, en el caso de una activación de STO iniciada por un Fallo de seguridad, el estado de Fallo mayor. En cualquiera de los estados finales, se deshabilitará la estructura de potencia del inversor del dispositivo, con la integridad de seguridad implementada en última instancia por la función de seguridad de STO del núcleo de seguridad.
Origen de acción de desactivación de par seguro
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XD Solo seguridad | Set/ SSV# | USINT | 0 | - | - | Enumeración: 0 = Variador conectado (R) 1 = Controlador en ejecución (O) 2-127 = (reservado) 128-255 = (específico del proveedor) | |
# Indica que el atributo no se puede establecer durante el comando de seguimiento (el bit de Comando de seguimiento en estado interno de Eje CIP es verdadero). | |||||||
El atributo Origen de acción de desactivación de par seguro determina si el variador o el controlador inicia la secuencia de detención como respuesta a una condición STO activo en el atributo Estado de seguridad de eje que no se inició como consecuencia de una condición Parada segura 1 (SS1) o Parada segura 2 (SS2) activa.
Cuando se configura para un Variador conectado (predeterminado), el variador iniciará la secuencia de detención conforme a la Acción de desactivación de par seguro seleccionada. Sin embargo, el variador debe tener una conexión abierta al controlador para que se produzca la acción de detención configurada. Si el variador no está conectado, este ya habría iniciado la Acción de detención de pérdida de conexión configurada.
Cuando se configura para un Controlador en ejecución, el controlador conectado inicia la secuencia de detención siempre que el bit de "Marcha/Inactivo" de la conexión del controlador en el encabezado En tiempo real (RT) indique el modo Marcha. Esto permite al controlador proporcionar una acción de detención programada. Si el controlador está en modo Inactivo, es decir, no está ejecutando de forma activa el programa de aplicación, el variador conectado iniciará la secuencia de detención conforme a la Acción de desactivación de par seguro configurada. Esta selección solo es válida si el controlador conectado suministra el encabezado en tiempo real "Marcha/Inactivo".
Modo de prueba de eje
Los ejes con el atributo Habilitación del modo de prueba establecido en Habilitado y que están configurados para el bucle de retorno del controlador utilizan el atributo Origen de acción de desactivación de par de seguridad para garantizar que el eje simula una parada en respuesta a una condición STO activa que no se inició como consecuencia de una condición SS1 o SS2 activa en el atributo Estado de seguridad de eje. El modelo del variador simula los parámetros de entrada de Seguridad del dispositivo, Estado de seguridad de eje y fallos de seguridad de eje necesarios en el momento adecuado.
Acción de detención segura
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XD Solo seguridad | Set/ SSV# | USINT | 0 | - | - | Enumeración: 0 = Desaceleración de corriente 1 = Desaceleración en rampa 2-127 = (reservado) 128-255 = (específico del proveedor) | |
# Indica que el atributo no se puede establecer durante el comando de seguimiento (el bit de Comando de seguimiento en estado interno de Eje CIP es verdadero). | |||||||
El atributo Acción de detención segura determina el método de detención que el variador aplica al motor cuando:
- Se produce una condición SS1 o SS2. El atributo Estado de seguridad de eje indica una condición SS1 o SS2.
- El Origen de detención de seguridad del eje se establece en el Variador conectado.
El método de detención seleccionado se aplica estando en el estado de Detención y el estado final una vez que se haya completado el método de detención es el estado Detenido. En este estado final la estructura de potencia del inversor del dispositivo será deshabilitada y sin par aplicado, si se inicia mediante un bit de estado SS1 activa o se mantiene activamente (selección Mantener) en una condición estática si se inicia mediante un bit de estado SS2 activa.
Descripciones de bit de acción de detención segura
Bit | Requerido/Opcional | Nombre | Descripción |
|---|---|---|---|
0 | R/C O/F | Desaceleración de corriente | Desaceleración de corriente deja habilitadas la estructura de potencia y cualquier lazo de control activo mientras se realiza la parada. Si se ha configurado para el modo de control de posición, el variador obliga a la referencia de posición a mantener su valor actual hasta que el eje alcance una velocidad cero. Una vez que la velocidad sea cero, la referencia de posición se establece inmediatamente en la posición real para mantener el eje inmovilizado. Si está activado el modo de control de velocidad, el variador obliga una referencia de velocidad cero. En cualquiera de los casos, obligar las señales de referencia de posición o velocidad en un valor fijo da lugar a un rápido aumento de los errores de lazo de control del eje en movimiento que satura la corriente de salida del variador hasta alcanzar el par de detención configurado que hace que se detenga el motor. En el modo de control de par, el variador aplica directamente el par de detención configurado a la señal de comando de par para desacelerar el motor. Cuando el valor de retroalimentación de velocidad alcanza una velocidad cero, el comando de par se establece en cero. En el modo de control de frecuencia, se utiliza el atributo Límite del vector de corriente, en lugar del atributo Par de detención para regular la corriente de parada. Una vez que se detiene, o se agota el tiempo de detención configurado o el límite de tiempo de espera de fábrica, se completa la acción de detención Desaceleración de corriente. |
1 | O/FV | Desaceleración en rampa | La Desaceleración y deshabilitación de corriente también deja habilitados la estructura de potencia y cualquier lazo de control activo durante la parada, pero utiliza el generador de rampa asociado al bloque Generador de comando de velocidad fina para desacelerar el motor hasta que se detenga. Al iniciar una Parada de desaceleración y deshabilitación de corriente, el generador de rampa se activa inmediatamente y el variador deja de seguir el comando del controlador. La entrada de generador de rampa se inicializa a cero y la salida se inicializa a la velocidad actual del motor, haciendo que la salida de generador de rampa reduzca en rampa la velocidad actual del motor hasta alcanzar un valor cero de acuerdo con los parámetros de control de rampa. Una vez que se detiene, o se agota el Tiempo de detención configurado o el límite de tiempo de espera de fábrica, se completa la acción de detención Desaceleración en rampa. |
2-127 | Reservado | ||
128-255 | Específico del proveedor |
Origen de acción de detención segura
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XD | Set/ SSV# | USINT | 0 | - | - | Enumeración: 0 = Variador conectado (R) 1 = Controlador en ejecución (O) 2-127 = (reservado) 128-255 = (específico del proveedor) | |
# Indica que el atributo no se puede establecer durante el comando de seguimiento (el bit de Comando de seguimiento en estado interno de Eje CIP es verdadero). | |||||||
Este atributo determina si el variador o el controlador inicia la secuencia de detención como respuesta a una transición de bit SS1 o SS2 activa en el atributo Estado de seguridad de eje.
Cuando se configura para un Variador conectado (predeterminado), el variador iniciará la secuencia de detención conforme a la Acción de detención segura seleccionada. Sin embargo, el variador debe tener una conexión abierta al controlador para que se produzca la acción de detención configurada. Si el variador no está conectado, este ya habría iniciado la Acción de detención de pérdida de conexión configurada.
Cuando se configura para un Controlador en ejecución, el controlador conectado inicia la secuencia de detención siempre que el bit de "Marcha/Inactivo" de la conexión del controlador en el encabezado En tiempo real (RT) indique el modo Marcha. Esto permite al controlador proporcionar una acción de detención programada. Si el controlador está en modo Inactivo, es decir, no está ejecutando de forma activa el programa de aplicación, el variador conectado iniciará la secuencia de detención conforme a la Acción de detención segura configurada. Esta selección solo es válida si el controlador conectado suministra el encabezado en tiempo real "Marcha/Inactivo".
Modo de prueba de eje
Los ejes con el atributo Modo de prueba establecido en Habilitado y que están configurados para el bucle de retorno del controlador leen el atributo Origen de acción de detención segura y, en función del origen de acción de acción, el modelo de variador simula todos los parámetros de entrada de seguridad del dispositivo, Estado de seguridad de eje y fallos de seguridad de eje.
Datos de seguridad de eje A
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XDE | Obtener/GSV | DWORD | - | - | - | Contenedor de datos genéricos |
Un contenedor de 32 bits que contiene datos de seguridad genéricos que se pasan del controlador de seguridad al atributo de objeto Paso de seguridad, denominado Datos A de paso de seguridad.
Modo de prueba de eje
Los ejes con el atributo Modo de prueba establecido en Habilitado y que están configurados para el bucle de retorno del controlador leen el atributo de objeto Datos de paso de seguridad A desde el dispositivo simulado y hacen que el contenido esté disponible en el atributo Datos de seguridad de eje A.
Datos de seguridad de eje B
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - XDE | Obtener/GSV | DWORD | - | - | - | Contenedor de datos genéricos |
Un contenedor de 32 bits que contiene datos de seguridad genéricos que se pasan del controlador de seguridad al atributo de objeto Paso de seguridad, denominado Datos B de paso de seguridad.
Modo de prueba de eje
Los ejes con el atributo Modo de prueba establecido en Habilitado y que están configurados para el bucle de retorno del controlador leen el atributo de objeto Datos de paso de seguridad B desde el dispositivo simulado y hacen que esté disponible en el atributo Datos de seguridad de eje B.
Entregue su opinión