Atributos de excepciones, fallos y alarmas del eje
Estos son los atributos de excepciones, fallos y alarmas asociados a un eje de control de movimiento. Las excepciones son condiciones que se pueden producir durante el funcionamiento del eje y que pueden generar fallos o alarmas, dependiendo de la configuración de las acciones de excepción.
Excepciones de eje
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - Todos | Obtener | T | LWORD | - | - | - | Consultar la Semántica |
El atributo Excepciones de eje es un mapa de bits que representa el estado actual de todas las condiciones de excepción estándar. Consulte la definición de mapa de bits de la Tabla de excepciones estándar más adelante en esta sección para obtener información detallada sobre las ubicaciones de bits. Cada excepción tiene una Acción de excepción del eje correspondiente. Las excepciones configuradas para ser ignoradas solo se pueden ver en este atributo
Excepciones de eje 2
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - XG Opcional - NED | Obtener | T | LWORD | - | - | - | Consultar la Semántica |
El atributo Excepciones de eje 2 proporciona una extensión de 64 bits al mapa de bits del atributo Excepciones de eje que representa el estado actual de todas las condiciones de excepción estándar. Consulte la definición de mapa de bits de la Tabla de excepciones estándar más adelante en esta sección para obtener información detallada sobre las ubicaciones de bits. Cada excepción tiene una Acción de excepción del eje correspondiente. Las excepciones configuradas para ser ignoradas solo se pueden ver en este atributo.
Excepciones de eje - Fabricante
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - Todos | Obtener | T | LWORD | - | - | - | Consulte la Tabla de excepciones del fabricante (publicado en manual de producto) |
El atributo Excepciones de eje - Fabricante es un mapa de bits que representa el estado actual de todas las condiciones de excepción específicas del fabricante. Consulte la Tabla de excepciones del fabricante publicada en el manual de producto del variador. Cada excepción tiene una Acción de excepción del eje correspondiente. Las excepciones configuradas para ser ignoradas solo se pueden ver en este atributo.
Excepciones de eje 2- Fabricante
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - XG Opcional - NED | Obtener | T | LWORD | - | - | - | Consulte la Tabla de excepciones del fabricante (publicado en manual de producto) |
El atributo Excepciones de eje - Fabricante proporciona una extensión de 64 bits al mapa de bits del atributo Excepciones de eje del fabricante que representa el estado actual de todas las condiciones de excepción específicas del fabricante. Consulte la Tabla de excepciones del fabricante publicada en el manual de producto del variador. Cada excepción tiene una Acción de excepción del eje correspondiente. Las excepciones configuradas para ser ignoradas solo se pueden ver en este atributo.
Fallos de eje
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - Todos | Obtener | T | LWORD | - | - | - | Consultar la Semántica |
Una asignación de bits representa el estado de todos los fallos de tiempo de ejecución estándar. Este mapa de bits es idéntico al del atributo Excepciones de eje. Los bits de fallo, cuando están configurados, se enclavan hasta que se produce un restablecimiento del fallo. Un restablecimiento de fallo borra los bits de fallo de tiempo de ejecución, pero estos se vuelven a establecer de inmediato si sigue presente la condición de excepción subyacente. Cualquier excepción cuya Acción de excepción del eje esté configurada para ignorarse o para notificarse como alarma no aparece en este atributo
Fallos de eje 2
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - XG Opcional - NED | Obtener | T | LWORD | - | - | - | Consultar la Semántica |
Estos atributos proporcionan una extensión de 64 bits al mapa de bits del atributo Fallos de eje CIP que representa el estado de todos los fallos en tiempo de ejecución estándar. Este mapa de bits es idéntico al del atributo Excepciones de eje CIP 2. Los bits de fallo, cuando están configurados, se enclavan hasta que se produce un restablecimiento del fallo. Un restablecimiento de fallo borra los bits de fallo de tiempo de ejecución, pero estos se vuelven a establecer de inmediato si sigue presente la condición de excepción subyacente.
En este atributo no aparecen las excepciones cuya Acción de excepción del eje CIP se haya configurado para ignorarse o para notificarse como alarmas.
Fallos de eje - Fabricante
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - Todos | Obtener | T | LWORD | - | - | - | Consulte la Tabla de excepciones del fabricante (publicado en manual de producto) |
Una asignación de bits representa el estado de todos los fallos de tiempo de ejecución específicos del fabricante. Este mapa de bits es idéntico al del atributo Fabricante de excepciones de eje. Los bits de fallo, cuando están configurados, se enclavan hasta que se produce un restablecimiento del fallo. Un restablecimiento de fallo borra los bits de fallo de tiempo de ejecución, pero estos se vuelven a establecer de inmediato si sigue presente la condición de excepción subyacente. En este atributo no aparecen las excepciones cuya Acción de excepción del eje se haya configurado para ignorarse o para notificar como alarma.
Fallos de eje 2 - Fabricante
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - XG Opcional - NED | Obtener | T | LWORD | - | - | - | Consulte la Tabla de excepciones del fabricante (publicado en manual de producto) |
El atributo Fallos de eje 2 - Fabricante proporciona una extensión de 64 bits al mapa de bits del atributo Fallos de eje del fabricante que representa el estado de todos los fallos de tiempo de ejecución específicos del fabricante. Este mapa de bits es idéntico al del atributo Fabricante de excepciones de eje. Los bits de fallo, cuando están configurados, se enclavan hasta que se produce un restablecimiento del fallo. Un restablecimiento de fallo borra los bits de fallo de tiempo de ejecución, pero estos se vuelven a establecer de inmediato si sigue presente la condición de excepción subyacente. En este atributo no aparecen las excepciones cuya Acción de excepción del eje se haya configurado para ignorarse o para notificar como alarma.
Fallos de eje CIP - RA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - Todos | Obtener/GSV | T | LWORD | - | - | - | Consulte las Excepciones específicas de Rockwell Automation |
Un mapa de bits que representa el estado de todos los fallos de tiempo de ejecución específicos de
Rockwell Automation
. Los bits de fallo, cuando están configurados, se enclavan hasta que se produce un restablecimiento del fallo. Un restablecimiento de fallo borra los bits de fallo de tiempo de ejecución, pero estos se vuelven a establecer de inmediato si sigue presente la condición de excepción subyacente. En este atributo no aparecen las excepciones cuya Acción de excepción del eje CIP se haya configurado para ignorarse o para notificarse como alarmas.Fallos de eje CIP 2 - RA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requerido - G Opcional - NED | Obtener/GSV | T | LWORD | - | - | - | Consulte las Excepciones específicas de Rockwell Automation |
Estos atributos proporcionan una extensión de 64 bits al mapa de bits del atributo Fallos de eje CIP 2 que representa el estado de todos los fallos en tiempo de ejecución específicos de Rockwell Automation. Los bits de fallo, cuando están configurados, se enclavan hasta que se produce un restablecimiento del fallo. Un restablecimiento de fallo borra los bits de fallo de tiempo de ejecución, pero estos se vuelven a establecer de inmediato si sigue presente la condición de excepción subyacente. En este atributo no aparecen las excepciones cuya Acción de excepción del eje CIP se haya configurado para ignorarse o para notificarse como alarmas.
Alarmas de eje
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - Todo | Obtener | T | LWORD | - | - | - | Consultar la Semántica |
Una asignación de bits representa el estado actual de todas las condiciones de alarma estándar. La asignación de bits es idéntica a la del atributo Atributo Excepciones de eje. En este atributo solo aparecen las condiciones de excepción cuya Acción de excepción del eje esté configurada para notificarse como una alarma y no se notificarán en el atributo Fallos de eje. Cuando se establecen los bits de alarma no están enclavados y se borrarán en cuanto se corrijan la condición de excepción subyacente o varias subcondiciones de excepción subyacente con subcódigos distintos.
Alarmas de eje 2
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - Todo | Obtener | T | LWORD | - | - | - | Consultar la Semántica |
Estos atributos proporcionan una extensión de 64 bits al mapa de bits del atributo Alarmas de eje que representa el estado actual de todas las condiciones de alarma estándar. Este mapa de bits es idéntico al del atributo Excepciones de eje. En este atributo solo aparecen las condiciones de excepción cuya Acción de excepción del eje esté configurada para notificarse como una alarma y no se notificarán en el atributo Fallos de eje. Cuando se establecen los bits de alarma no están enclavados y se borrarán en cuanto se corrijan la condición de excepción subyacente o varias subcondiciones de excepción subyacente con subcódigos distintos.
Alarmas de eje - Fabricante
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - Todo | Obtener | T | LWORD | - | - | - | Consulte la Tabla de excepciones del fabricante. (publicado en manual de producto) |
Una asignación de bits que representa el estado actual de todas las condiciones de alarma específicas del fabricante. El mapa de bits es idéntico al del fabricante Atributo Excepciones de eje. En este atributo solo aparecen las condiciones de excepción cuya Acción de excepción del eje esté configurada para notificarse como una alarma y no se notificarán en el atributo Fallos de eje. Cuando se establecen los bits de alarma no están enclavados y se borrarán en cuanto se corrijan la condición de excepción subyacente o varias subcondiciones de excepción con subcódigos distintos.
Alarmas de eje 2 - Fabricante
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - Todo | Obtener | T | LWORD | - | - | - | Consulte la Tabla de excepciones del fabricante. (publicado en manual de producto) |
Estos atributos proporcionan una extensión de 64 bits al mapa de bits del atributo Alarma de eje del fabricante que representa el estado actual de todas las condiciones de alarma específicas del fabricante. Este mapa de bits es idéntico al del atributo Fabricante de excepciones de eje. En este atributo solo aparecen las condiciones de excepción cuya Acción de excepción del eje esté configurada para notificarse como una alarma y no se notificarán en el atributo Fallos de eje. Cuando se establecen los bits de alarma no están enclavados y se borrarán en cuanto se corrijan la condición de excepción subyacente o varias subcondiciones de excepción subyacente con subcódigos distintos.
Alarmas de eje CIP - RA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - Todos | Obtener/GSV | T | LWORD | - | - | - | Consulte las Excepciones específicas de Rockwell Automation |
Un mapa de bits que representa el estado actual de todas las condiciones de alarma específicas de
Rockwell Automation
. En este atributo solo aparecen las condiciones de excepción cuya Acción de excepción del eje se haya configurado para notificarse como alarma, y no se notificarán en el atributo Fallos de eje CIP. Los bits de alarma, cuando se han establecido, no se enclavan y se borrarán en cuanto se corrija la condición de excepción subyacente.Alarmas de eje CIP 2 - RA
Uso | Acceso | T | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - Todos | Obtener/GSV | T | LWORD | - | - | - | Consulte las Excepciones específicas de Rockwell Automation |
Estos atributos proporcionan una extensión de 64 bits al mapa de bits del atributo Alarmas de eje CIP 2 - RA que representa el estado actual de todas las condiciones de alarma específicas de
Rockwell Automation
. En este atributo solo aparecen las condiciones de excepción cuya Acción de excepción del eje CIP se haya configurado para notificarse como alarma, y no se notificarán en el atributo Fallos de eje CIP. Los bits de alarma, cuando se han establecido, no se enclavan y se borrarán en cuanto se corrija la condición de excepción subyacente.Entregue su opinión