Pérdida de posición absoluta sin fallos APR

La Recuperación de posición absoluta no se guarda después de:
  • Exportar un proyecto, que se guarda como un L5K o L5X, e importarlo (descargarlo).
  • Un fallo mayor irrecuperable (MNRF).
  • Una pérdida de alimentación.
  • En un controlador Control Logix 5570 sin un ESM
    CONSEJO: El APR puede restaurarse potencialmente desde una Tarjeta Secure Digital en un controlador
    ControlLogix
    5570 (si no está presente un 1756-ESM).
  • Una descarga de un eje que no tiene su bit de posición inicial establecido.
  • Ciclo de conexión y desconexión de un codificador incremental.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal