Atributos de estado de línea de CA
Estos son los atributos del Eje de control de movimiento que pertenecen a varios estados de la entrada de la línea de CA, básicamente para un conversor regenerativo.
Acción de caída de voltaje de línea de CA
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | USINT | 1 | - | - | Enumeración: 0 = Continuar (O) 1 = Continuación tras tiempo de espera (R) 2-127 = Reservado 128-255 = Específico del proveedor |
Acción de disminución de voltaje de línea de CA establece la reacción ante una condición de disminución de voltaje cuando cualquiera de los voltajes de fase de la línea de CA cae por debajo de un umbral codificado de forma fija en el dispositivo o del Umbral de disminución de voltaje de línea de CA configurado. Esto proporciona una respuesta específica (configurada) ante una acción de caída de voltaje de línea de CA mientras el dispositivo se encuentra en ejecución.
Vea la Acción de pérdida de potencia para obtener más información sobre las semánticas de estas acciones enumeradas.
Umbral de caída de voltaje de línea de CA
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | REAL | 50 | 0 | 10 3 | % del valor nominal |
El Umbral de caída de voltaje de la línea de CA establece el nivel de la caída de voltaje de línea de CA como porcentaje del Voltaje nominal de línea de CA. El voltaje nominal está definido por el atributo Voltaje nominal de línea de CA. Los valores medidos del voltaje de línea de CA inferiores a este umbral indican un estado de caída de voltaje de línea de CA.
Tiempo de caída de voltaje de línea de CA
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | REAL | 1 | 0 | ![]() | Segundos |
Cuando la acción de caída de voltaje de línea de CA está establecida en Continuación tras tiempo de espera, este atributo fija el valor de tiempo de espera antes de que el dispositivo genere una excepción de caída de voltaje de línea de CA en respuesta a un estado de caída de voltaje. Un valor de 0 en este caso deriva inmediatamente en una excepción.
Acción de pérdida de fase de entrada del conversor
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | USINT | 1 | - | - | Enumeración: 0 = Continuar (O) 1 = Continuación tras tiempo de espera (R) 2-127 = Reservado 128-255 = Específico del proveedor |
El atributo Acción de pérdida de fase de entrada del conversor fija la reacción a un estado de pérdida de fase de entrada de CA. Esto proporciona una respuesta específica (configurada) ante una pérdida de fase entrante mientras el conversor se encuentra en ejecución.
Vea la Acción de pérdida de potencia para obtener más información sobre las semánticas de estas acciones enumeradas.
Umbral de pérdida de fase de entrada del conversor
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - ND | Set | REAL | 1 | 0 | % de relación armónica 100 x (Magnitud del 2º armónico / Magnitud del 6º armónico) |
El atributo Umbral de pérdida de fase de entrada del conversor establece el nivel de detección de una condición de pérdida de fase de entrada de CA cuando se utiliza un conversor CA/CC pasivo. La pérdida de fase se detecta analizando los armónicos de voltaje del bus de CC.
La función mide el voltaje del bus de CC y calcula el % de relación armónica de los armónicos 2º y 6º. El eje declara el error de pérdida monofásica de CA del conversor cuando el porcentaje de relación armónica calculada supera este umbral.
Cuando se conectan tres fases, el 6º armónico es más grande que el 2º armónico. Cuando se desconecta una fase, el 2º armónico es más grande que el 6º armónico. Por lo tanto, el porcentaje de relación armónica del 2º / 6º será inferior al 100 % cuando se conecten tres fases y será superior al 100 % cuando se conecte una fase.
Tiempo de pérdida de fase de entrada del conversor
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | REAL | 1 | 0 | ![]() | Segundos |
Cuando la Acción de pérdida de fase de entrada del conversor está establecida en Continuación tras tiempo de espera, este atributo fija el valor de tiempo de espera antes de que el dispositivo genere una excepción de caída de fase de conversor de CA en respuesta a un estado de pérdida de fase de entrada del conversor. Un valor de 0 en este caso deriva inmediatamente en una excepción.
Acción de cambio de frecuencia de línea de CA
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | USINT | 1 | - | - | Enumeración: 0 = Continuar (O) 1 = Continuación tras tiempo de espera (R) 2-127 = Reservado 128-255 = Específico del proveedor |
El atributo Acción de cambio de frecuencia de línea de CA fija la reacción del conversor cuando el índice de cambio de la frecuencia de la línea de CA rebasa un umbral codificado de forma fija o el umbral de cambio de frecuencia configurado.
Vea la Acción de pérdida de potencia para obtener más información sobre estas acciones enumeradas.
Umbral de cambio de frecuencia de línea de CA
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | REAL | 100 | 0 | 10 3 | Hercios/Segundos |
El atributo Umbral de cambio de frecuencia de línea de CA fija el nivel de cambio de frecuencia de la línea de CA que deriva en un estado de cambio de frecuencia de línea de CA.
Tiempo de cambio de frecuencia de línea de CA
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | REAL | 1 | 0 | ![]() | Segundos |
Cuando la acción de cambio de frecuencia de línea de CA está establecida en Continuación tras tiempo de espera, este atributo fija el valor de tiempo de espera antes de que el dispositivo genere una excepción de cambio de frecuencia de línea de CA en respuesta a un estado de cambio de frecuencia de línea de CA. Un valor de 0 en este caso deriva inmediatamente en una excepción.
Acción de pérdida de sincronización de línea de CA
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | USINT | 1 | - | - | Enumeración: 0 = Continuar (O) 1 = Continuación tras tiempo de espera (R) 2-127 = Reservado 128-255 = Específico del proveedor |
El atributo Acción de pérdida de sincronización de línea de CA fija la reacción ante una pérdida de sincronización de la línea de CA por la función de sincronización de la línea del conversor (por ejemplo, PLL). Esto proporciona una respuesta específica (configurada) ante una pérdida de sincronización de línea mientras el conversor se encuentra en ejecución.
Vea la Acción de pérdida de potencia para obtener más información sobre estas acciones enumeradas.
Tiempo de pérdida de sincronización de línea de CA
Uso | Acceso | Tipo de datos | Predeterminado | Mín. | Máx. | Semántica de los valores |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional - G | Establecer/SSV | REAL | 1 | 0 | ![]() | Segundos |
Cuando la Acción de pérdida de sincronización de línea de CA está establecida en Continuación tras tiempo de espera, este atributo fija el valor de tiempo de espera antes de que el conversor genere una excepción de sincronización de línea de CA en respuesta a un estado de pérdida de sincronización de la línea de CA. Un valor de 0 en este caso deriva inmediatamente en una excepción.
Entregue su opinión