Inhibiciones de arranque específicas de Rockwell Automation
En la siguiente tabla se define una lista de inhibiciones de arranque estándar asociados al atributo
Inhibiciones de arranque
.Bit | Condición de inhibición | Descripción |
|---|---|---|
0 | -- Reservado -- | No hay ninguna condición de fallo presente. |
1 | Definición de curva de hercios y voltios | Hay un conflicto en la definición de curva V/Hz. |
2 | Retroalimentación de motor requerida | No se puede ejecutar con el modo de control del motor seleccionado con la retroalimentación primaria o la retroalimentación alternativa establecidas como lazo abierto. |
3 | Configuración de límite de velocidad | Conflicto en el límite de referencia de velocidad, bien porque el Límite de velocidad de avance mínimo supera el Límite de velocidad de avance máximo, bien porque el Límite de velocidad de inversión mínimo supera el Límite de velocidad de inversión máximo. |
4 | Configuración de verificación de par | Cuando se habilita la Configuración de verificación de par, el modo de control, el modo de retroalimentación, el tipo de retroalimentación de motor y la configuración de opciones del motor deben establecerse correctamente. |
5 | Desactivación de par seguro | La función de seguridad ha deshabilitado la estructura de potencia. |
6 | Restablecimiento de seguridad requerido | La entrada de restablecimiento de seguridad debe cambiarse para que la placa de seguridad vuelva a permitir el movimiento. |
7 | Seguridad no configurada | No se ha configurado la función de seguridad incorporada del variador. |
8 | Comando de parada activo | Hay un comando de parada activo presente. Por ejemplo, el botón Parada (Stop) del variador se está manteniendo activo por detrás. Esta condición de inhibición impide que el variador se ponga en marcha cuando el comando de parada está activo. |
9 | Restablecimiento de dispositivo de retroalimentación | Se está restableciendo el dispositivo de retroalimentación. Por lo general, después de una condición de pérdida de retroalimentación se realiza un proceso de restablecimiento de dispositivo de retroalimentación. Esta condición de inhibición impide que el variador se ponga en marcha hasta que haya finalizado el proceso de restablecimiento de retroalimentación. |
10 | Funcionamiento defectuoso de freno | Inhibición de arranque se establece cuando la función de autoarriado está habilitada y se detecta un deslizamiento de freno basado en el movimiento del motor que supera la tolerancia de deslizamiento de freno configurada mientras está activado el freno mecánico. Por lo general, esto indica que el freno mecánico podría no ser capaz de soportar la carga. |
11 | Entrada de contactor de línea de CA | La inhibición de arranque se establece cuando el estado de la entrada digital Contactor de línea de CA correcto difiere del estado de la salida digital Habilitación de contactor. Cuando esta inhibición de arranque está establecida, por lo general indica que el contactor de línea de CA no está funcionando correctamente y no es capaz de cargar el bus de CC. Esta inhibición de arranque se comprueba únicamente al configurar una entrada digital para la función OK del contactor de línea de CA. |
12 | Sección de seguimiento no habilitada | Esta inhibición de arranque se establece en un eje de transportador o carro de seguimiento cuando los ejes de la sección de seguimiento asociados a la posición actual de este carro o transportador no se encuentran en el estado de Ejecución y por lo tanto, no pueden aplicar fuerzas a este carro o transportador. |
13 | Desigualdad del motor del transportador de seguimiento | Existe una discrepancia en la configuración del motor de transportador de todo el seguimiento. |
14-15 | --Reservado-- |
En esta tabla se asignan los bits de Inhibición de arranque a sus nombres de etiquetas de Inhibición de arranque
Logix Designer
. Los nombres de bit de Inhibición de arranque en inglés siempre terminan con un sufijo Inhibit.Bit | Etiqueta |
0 | - |
1 | VoltsHertzCurveDefinitionInhibit |
2 | MotorFeedbackRequiredInhibit |
3 | SpeedLimitConfigurationInhibit |
4 | TorqueProveConfigurationInhibit |
5 | SafeTorqueOffInhibit |
6 | SafetyResetRequiredInhibit |
7 | SafetyNotConfiguredInhibit |
8 | StopCommandActiveInhibit |
9 | FeedbackDeviceResetInhibit |
10 | BrakeMalfunctionInhibit |
11 | ACLineContactorInputInhibit |
12 | TrackSectionNotEnabledInhibit |
13 | TrackMoverMotorMismatchInhibit |
Entregue su opinión