Estructura CAM_PROFILE

El tipo de datos CAM_PROFILE es una matriz de coeficientes que representa un perfil de leva calculado que se puede utilizar como entrada para una instrucción de leva de tiempo o leva de posición. El único elemento disponible es Estado:
Mnemónico
Tipo de datos
Descripción
Estado
DINT
El parámetro de estado indica que el elemento de matriz del Perfil de leva se ha calculado. Si intenta ejecutar una instrucción de leva utilizando un elemento no calculado en un perfil de leva, la instrucción produce un error.
0 = el elemento de perfil de leva no se ha calculado
1 = el elemento de perfil de leva se está calculando
2 = el elemento de perfil de leva se ha calculado
n = el elemento de perfil de leva se ha calculado y está en uso por las instrucciones (n-2) MAPC y MATC.
IMPORTANTE: No intente copiar datos entre los tipos de datos CAM_PROFILE y CAM_PROFILE_EXTENDED. Si lo hace, dañará los datos.
CONSEJO: No puede convertir el tipo de datos CAM_PROFILE a CAM_PROFILE_EXTENDED y no puede convertir el tipo de datos CAM_EXTENDED a CAM.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal