Estructura CAM

El tipo de datos de CAM está compuesto por pares de puntos esclavos y maestros, así como por un tipo de interpolación. Como no hay ninguna asociación con una posición de eje ni un tiempo de eje específicos, los valores de puntos no tienen unidades. Especifique el tipo de interpolación de cada segmento como lineal o cúbico. Esta tabla describe el formato del elemento de matriz de leva:
Mnemónico
Tipo de datos
Descripción
MAESTRO (MASTER)
REAL
El valor x del punto.
ESCLAVO (SLAVE)
REAL
El valor y del punto.
Tipo de segmento
DINT
El tipo de interpolación
0 = lineal
1 = cúbica
CONSEJO: No puede convertir el tipo de datos CAM a CAM_EXTENDED y no puede convertir el tipo de datos CAM_EXTENDED a CAM.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal