Desenclavamiento de salida (Output Unlatch, OTU)

Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590.
La instrucción Desenclavamiento de salida (Output Unlatch, OTU) desactiva (desbloquea) el bit de datos.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Operandos
IMPORTANTE: Puede ocurrir un funcionamiento inesperado si:
  • Los operandos de etiqueta de salida se sobrescriben
  • Los miembros de un operando de estructura se sobrescriben
  • A no ser que se especifica, los operandos de estructura son compartidos por varias instrucciones.
Diagrama de lógica de escalera
Operando
Tipo de datos
Formato
Descripción
Data bit
BOOL
etiqueta
Bit que se va a modificar. Hay varios modos de direccionamiento de operandos posibles para el bit de datos, consulte Direccionamiento de bits para ver ejemplos.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Índice a través de matrices para ver los fallos de indexación de matrices.
Si el operando es una referencia de matriz indirecta y el subíndice está fuera de rango, entonces el controlador no genera un fallo mayor cuando la instrucción OTL es falsa.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
La condición de entrada de renglón es falsa
Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón.
La condición de entrada de renglón es verdadera
Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón.
El bit de datos se borra y se establece en falso.
Post-escaneado
N/A
Ejemplo
Diagrama de lógica de escalera
Cuando está activada, la instrucción OTU desactiva Light_02.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal