Un impulso en flanco ascendente con entrada (OSRI)

Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590.
Cuando el bit de entrada cambia de desactivado a activado, la instrucción Un impulso en flanco ascendente con entrada (One Shot Rising with Input, OSRI) establece el bit de salida para un ciclo de ejecución.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Esta instrucción no está disponible en el diagrama de escalera.
Bloque de funciones
Texto estructurado
OSRI(OSRI_tag);
Operandos
Texto estructurado
Operando
Tipo
Formato
Descripción
OSRI tag
FBD_ONESHOT
Estructura
Estructura OSRI
Bloque de funciones
Operando
Tipo
Formato
Descripción
OSRI tag
FBD_ONESHOT
Estructura
Estructura OSRI
Estructura de FBD_ONESHOT
Parámetro de entrada
Tipo de datos
Descripción
EnableIn
BOOL
Si no está activada, la instrucción no se ejecuta y las salidas no se actualizan. Si está establecida, la instrucción se ejecuta.
Está establecido de forma predeterminada.
InputBit
BOOL
Bit de entrada.
Está borrado de forma predeterminada.
Parámetro de salida
Tipo de datos
Descripción
EnableOut
BOOL
Indica si la instrucción está habilitada.
OutputBit
BOOL
Bit de salida
Descripción
Si InputBit es verdadero, y estaba establecido en falso la última vez que se escaneó la instrucción, se establecerá el OutputBit, si no, se borrará OutputBit.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Atributos comunes
para ver fallos relacionados con operandos.
Ejecución
Bloque de funciones
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Tag.Enable-in es falso
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Tag.Enable-in es verdadero
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en verdaderos.
La instrucción se ejecuta.
Primera ejecución de instrucción
El historial anterior de InputBit se establece para requerir una transición de Falso a Verdadero del InputBit.
Primer escaneado de instrucción
El historial anterior de InputBit se establece para requerir una transición de Falso a Verdadero del InputBit.
Post-escaneado
Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos.
Texto estructurado
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Consulte Pre-escaneado en la tabla Bloque de funciones.
Ejecución normal
Consultar Tag.EnableIn es verdadero en la tabla Bloque de funciones.
Post-escaneado
Consultar Post-escaneado en la tabla de bloque de funciones.
Ejemplos
Bloque de funciones
Cuando limit_switch1 cambia de activado a desactivado, la instrucción OSRI establece OutputBit para un escaneado.
Texto estructurado
OSRI_01.InputBit := limit_switch1;
OSRI(OSRI_01);
State := OSRI_O1.OutputBit;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal