Un impulso en flanco descendente con entrada (OSFI)
Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, ControlLogix
5580, GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590.Cuando OutputBit cambia de falso a verdadero, la instrucción Un impulso en flanco descendente con entrada (One Shot Falling with Input, OSFI) establece InputBit para un ciclo de ejecución.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Esta instrucción no está disponible en el diagrama de escalera.
Bloque de funciones

Texto estructurado
OSFI(OSFI_tag)
Operandos
Texto estructurado
Operando | Tipo | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
OSFI tag | FBD_ONESHOT | Estructura | Estructura OSFI |
Consulte Sintaxis de texto estructurado para ver fallos relacionados con operandos
Bloque de funciones
Operando | Tipo | Formato | Descripción |
|---|---|---|---|
OSFI tag | FBD_ONESHOT | Estructura | Estructura OSFI |
Estructura de FBD_ONESHOT
Parámetro de entrada | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
EnableIn | BOOL | Habilita la entrada. Si no está activada, la instrucción no se ejecuta y las salidas no se actualizan. Está establecido de forma predeterminada. |
InputBit | BOOL | Bit de entrada. |
Parámetro de salida | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
EnableOut | BOOL | Indica si la instrucción está habilitada. |
OutputBit | BOOL | Bit de salida |
Descripción
Si InputBit es falso, y estaba establecido en verdadero la última vez que se escaneó la instrucción, se establecerá el OutputBit, si no, se borrará OutputBit.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte para ver fallos relacionados con operandos.
Ejecución
Bloque de funciones
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos. |
Tag.EnableIn es falso | Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos. |
Tag.EnableIn es verdadero | Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en verdaderos. La instrucción se ejecuta |
Primera ejecución de instrucción | El historial anterior de InputBit se borra para requerir una transición de Verdadero a Falso del InputBit. |
Primer escaneado de instrucción | El historial anterior de InputBit se borra para requerir una transición de Verdadero a Falso del InputBit. |
Post-escaneado | Los bits EnableIn y EnableOut se establecen en falsos. |
Texto estructurado
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | Consulte Pre-escaneado en la tabla Bloque de funciones. |
Ejecución normal | Consultar Tag.EnableIn es verdadero en la tabla Bloque de funciones. |
Post-escaneado | Consulte Post-escaneado en la tabla Bloque de funciones. |
Ejemplo
Cuando limit_switch1 cambia de activado a desactivado, la instrucción OSFI establece OutputBit para un escaneado.
Bloque de funciones

Texto estructurado
OSFI_01.InputBit := limit_switch1;
OSFI(OSFI_01);
Output_state := OSFI_01.OutputBit;
Entregue su opinión