Instrucciones de cadena ASCII
Se utiliza las instrucciones de cadena ASCII para modificar y crear cadenas de caracteres ASCII.
Instrucciones disponibles
Diagrama de escalera y texto estructurado
Bloque de funciones
No disponible
Si desea: | Utilice esta instrucción: |
|---|---|
Añadir caracteres de terminación o delimitadores a una cadena | CONCAT |
Borrar caracteres de una cadena (por ejemplo, eliminar encabezados o caracteres de control de una cadena) | DELETE |
Determinar el carácter de inicio de una cadena secundaria | FIND |
Insertar caracteres en una cadena | INSERT |
Extraer caracteres de una cadena | MID |
También puede utilizar las siguientes instrucciones para comparar o convertir caracteres ASCII:
Si desea: | Utilice esta instrucción: |
|---|---|
Comparar una cadena con otra | CMP |
Determinar si unos caracteres son iguales que otros caracteres concretos | EQ |
Determinar si unos caracteres son diferentes de otros caracteres concretos | NE |
Determinar si unos caracteres son iguales o mayores que otros caracteres concretos | GE |
Determinar si unos caracteres son mayores que otros caracteres concretos | GT |
Determinar si unos caracteres son iguales o menores que otros caracteres concretos | LE |
Determinar si unos caracteres son menores que otros caracteres concretos | LT |
Reordenar los bytes de una etiqueta INT, DINT o REAL | SWPB |
Encontrar una cadena en una matriz de cadenas | FSC |
Convertir los caracteres en valores SINT, INT, DINT o REAL | STOD |
Convertir los caracteres en un valor REAL | STOR |
Convertir un valor SINT, INT, DINT o REAL en una cadena de caracteres ASCII | DTOS |
Convertir un valor REAL en una cadena de caracteres ASCII | RTOS |
Entregue su opinión