Desviación estándar

La desviación estándar se calcula conforme a esta fórmula:
STDequation (2)
Donde:
  • start = subíndice dimensión a variar del operando de matriz
  • xi = elemento variable de la matriz
  • N = número de elementos especificados en la matriz
  • AVE = AVEequation
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal