Tamaño en elementos (SIZE)
Esta información se aplica a los controladores
Compact GuardLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, ControlLogix
5580 y ControlLogix 5590.La instrucción SIZE averigua el número de elementos (tamaño) en la dimensión designada de la matriz Source o el operando de cadena y coloca el resultado en el operando Size. La instrucción averigua el tamaño de una dimensión de una matriz.
La instrucción opera en:
- Matrices
- Matrices dentro de una estructura
- Matrices que forman parte de una matriz mayor
- Etiquetas de cadena
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
SIZE(Source,Dimtovary,Size);
Operandos
IMPORTANTE:
Puede ocurrir un funcionamiento inesperado si:
- Los operandos de etiqueta de salida se sobrescriben.
- Los miembros de un operando de estructura se sobrescriben.
- A no ser que se especifica, los operandos de estructura son compartidos por varias instrucciones.
Existen reglas de conversión de datos para utilizar diversos tipos de datos numéricos en una instrucción. Consulte Conversiones de datos.
Diagrama de lógica de escalera
Operando | Tipo de datos Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570 | Tipo de datos controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590 | Formato | Descripción | |
|---|---|---|---|---|---|
Source | SINT INT DINT REAL structure String type | BOOL SINT INT DINT REAL LINT USINT UINT UDINT ULINT LREAL structure String type TIME TIME32 LTIME DT LDT | Etiqueta de matriz | Primer elemento de la matriz en el que tiene que operar la instrucción Durante la verificación no se aceptan etiquetas que no sean matrices | |
Dimension to Vary | DINT | DINT | inmediato (0, 1, 2) | Dimensión a usar: | |
For the size of: | Enter: | ||||
first dimension | 0 | ||||
second dimension | 1 | ||||
third dimension | 2 | ||||
Size | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT REAL | etiqueta | Etiqueta para almacenar el número de elementos en la dimensión especificada de la matriz | |
Consulte Sintaxis de texto estructurado para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones dentro de texto estructurado.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Índice a través de matrices para ver los fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | N/A |
La condición de entrada de renglón es falsa | Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón. |
La condición de entrada de renglón es verdadera | Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón. La instrucción se ejecuta. |
Post-escaneado | N/A |
Texto estructurado
Condición/estado | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | Consultar Pre-escaneado en la tabla Diagrama de escalera |
Ejecución normal | Consultar La condición de entrada de reglón es verdadera en la tabla Diagrama de escalera. |
Post-escaneado | Consultar Post-escaneado en la tabla Diagrama de escalera. |
Ejemplos
Ejemplo 1
Averigua el número de elementos en la dimensión 0 (primera dimensión) de matriz_a. Almacene el tamaño en matriz_a_size. En este ejemplo, la dimensión 0 de array_a tiene 10 elementos.
Diagrama de lógica de escalera

Texto estructurado
SIZE(array_a,0,array_a_size);
Ejemplo 2
Averigua el número de elementos en el miembro DATA de cadena_1, que es una cadena. Almacena el tamaño en cadena_1_tamaño.
En este ejemplo, el miembro DATA de cadena_1 tiene 82 elementos. La cadena usa el tipo de datos STRING predeterminado. Dado que cada elemento contiene un carácter, cadena_1 puede contener hasta 82 caracteres.
Diagrama de lógica de escalera

Texto estructurado
SIZE(string_1.DATA[0],0,string_1_size);
Ejemplo 3
Cadena_a es una matriz de estructuras de cadena. La instrucción SIZE averigua el número de elementos en el miembro DATA de la estructura de cadena y almacena el tamaño en _tamaño_a.
En este ejemplo, el miembro DATA tiene 24 elementos. La estructura de cadena tiene una longitud especificada por el usuario de 24.
Diagrama de lógica de escalera

Texto estructurado
SIZE(string_a.[0].DATA[0],0,data_size_a);
Entregue su opinión