Modo Numérico

El modo Numérico distribuye el funcionamiento de la matriz sobre una serie de escaneados. Este modo es útil cuando se trabaja con datos que no son críticos para el tiempo o grandes cantidades de datos. Se introduce el número de elementos para operar durante cada escaneado, lo que mantiene el tiempo de escaneado más corto.
La ejecución desencadena cuando el valor de condición de entrada de peldaño pasa de falso a verdadero. Una vez desencadenada, la instrucción se ejecuta cada vez que se escanea con el número de escaneados necesarios para completar la operación sobre toda la matriz. Una vez desencadenada, el valor de condición de entrada de peldaño puede cambiar repetidamente sin interrumpir la ejecución de la instrucción.
NumMode1
Evita usar los resultados de una instrucción de archivo que opere en el modo numérico hasta que se haya establecido el bit .DN.
El siguiente diagrama de temporización muestra la relación entre los bits de estado y la operación de la instrucción. Cuando se haya completado la ejecución de la instrucción, se establece el bit .DN.
NumMode2
Si el valor de condición de entrada de peldaño es verdadero al completar, se establecen los bits .EN y .DN hasta que el valor de la condición de entrada de peldaño a falso. Cuando el valor de condición de entrada de peldaño a falso, se borran estos bit y el valor de .POS.
Si el valor de condicción de entrada de peldaño es falso al completarse, el bit .EN se borra de inmediato. Después de borrarse el bit .EN, en la siguiente exploración se borran el bit .DN y el valor .POS.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal