Modo Todos
En el modo Todos, todos los elementos especificados en la matriz se utilizan antes de continuar con la siguiente instrucción. La operación comienza cuando la condición de entrada de renglón de la instrucción pase de falsa a verdadera. El valor de posición (.POS) en la estructura de control apunta al elemento de la matriz que la instrucción está utilizando actualmente. La operación se detiene cuando el valor de .POS es igual al valor de .LEN.

El siguiente diagrama de temporización muestra la relación entre los bits de estado y la operación de la instrucción. Cuando se haya completado la ejecución de la instrucción, se establece el bit .DN. El bit .DN, el bit .EN y el valor de .POS se borran cuando el valor de la condición de entrada de renglón es falsa. Solo entonces se puede desencadenar otra ejecución de la instrucción mediante una transición de falsa a verdadera de la condición de entrada de renglón

Entregue su opinión