Desplazamiento de bit a la izquierda (BSL)

En esta tabla se especifican los controladores y las aplicaciones compatibles con esta instrucción.
Arquitectura
Aplicaciones estándar
Aplicaciones de seguridad
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570
Sí
No
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Sí
Sí
La instrucción BSL desplaza los bits especificados en la matriz una posición a la izquierda.
Cuando está habilitada, la instrucción descarga el bit superior de los bits especificados en el bit .UL, desplaza los bits restantes una posición hacia la izquierda y carga la dirección del Bit en el bit 0 de la Array.
IMPORTANTE: Debe comprobar y confirmar que la instrucción no modifica datos que usted no desea que sean modificados.
La instrucción BSL opera en posiciones continuas de memoria de datos. Los datos se ven limitados por el miembro especificado.
En esta instrucción de transición, la escalera de relé cambia el valor de condición de entrada de reglón de falso a verdadero para que la instrucción se ejecute.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Operandos
Diagrama de lógica de escalera
Operando
Tipo
Formato
Descripción
Array
DINT ARRAY
etiqueta
Matriz a modificar
Especifica el primer elemento por el que comenzar el desplazamiento.
Control
CONTROL
etiqueta
Estructura de control para la operación
Source Bit
BOOL
etiqueta
Bit a desplazar en la posición vacante.
Length
DINT
inmediato
Número de bits en la matriz a desplazar
Estructura de CONTROL
Mnemónico
Tipo de datos
Descripción
.EN
BOOL
El bit de habilitación indica que la instrucción BSL está habilitada.
.DN
BOOL
El bit de efectuado se establece para indicar que los bits se desplazaron una posición a la izquierda.
.UL
BOOL
El bit de descarga es la salida de la instrucción. El bit .UL almacena el estado del bit que se desplazó el rango de bits.
.ER
BOOL
El bit de error se establece cuando .LEN < 0.
.LEN
DINT
La longitud especifica el número de bits de la matriz que se van a desplazar.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
Se produce un fallo mayor si
Tipo de fallo
Código de fallo
El valor de LEN supera el tamaño de la matriz
4
20
Consulte Atributos comunes para ver los fallos relacionados con los operandos.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
El bit .EN se borra y se establece en falso.
El bit .DN se borra y se establece en falso.
El bit .ER se borra y se establece en falso.
Se borra el valor de .POS
La condición de entrada de renglón es falsa
El bit .EN se borra y se establece en falso.
El bit .DN se borra y se establece en falso.
El bit .ER se borra y se establece en falso.
Se borra el valor de .POS.
La condición de entrada de renglón es verdadera
Consulte Diagrama de flujo de BSL (Verdadero).
Post-escaneado
N/A
Diagrama de flujo de BSL (Verdadero)
Ejemplos
Ejemplo 1
Cuando está habilitada, la instrucción BSL comienza en el bit 0 de array_dint[0]. La instrucción descarga array_dint[0].9 dentro del bit .UL, desplaza los bits restantes y carga input_1 dentro de array_dint[0].0. Los bits restantes (10-31) no son válidos.
Diagrama de lógica de escalera
Ejemplo 2:
Cuando está habilitada, la instrucción BSL comienza en el bit 0 de array_dint[0]. La instrucción descarga array_dint[1].25 dentro del bit .UL, desplaza los bits restantes y carga input_1 dentro de array_dint[0].0. Los bits restantes (31-26 en array_dint[1]) no son válidos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal