Instrucciones de alarma
Use las instrucciones de alarmas para supervisar y controlar las condiciones de alarma.
Las instrucciones de alarma basadas en Logix integran las alarmas entre las aplicaciones RSView® SE y los controladores Logix 5000.
Instrucciones disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Bloque de funciones
Texto estructurado
Si: | Use: |
|---|---|
Se proporcionan alarmas para cualquier valor booleano discreto para un diagrama de escalera, un bloque de funciones o texto estructurado | Instrucción Alarma digital (Digital Alarm, ALMD) |
Se proporcionan alarmas de nivel y de índice de cambio para cualquier señal analógica para un diagrama de escalera, un bloque de funciones, un diagrama y texto estructurado | Instrucción Alarma analógica (Analog Alarm, ALMA) |
Se emite una operación especificada para todas las condiciones de alarma del grupo de alarmas especificado | Instrucción Operación de grupo de alarmas (Alarm Set Operation, ASO) |
Entregue su opinión