Logaritmo de base 10 (LOG)

En esta tabla se especifican los controladores y las aplicaciones compatibles con esta instrucción.
Arquitectura
Aplicaciones estándar
Aplicaciones de seguridad
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570
Sí
No
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Sí
Sí
La instrucción Logaritmo de base 10 (Log Base 10, LOG) coge el logaritmo de base 10 de Source y almacena el resultado en Destination.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
LOG_LD_avail_v31
Diagrama de bloque de funciones
El Diagrama del bloque de funciones es compatible con estos elementos:
Bloque FBD
LOG_FBD_avail_V31
Función FBD
CONSEJO: La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
LOG_avail_FBDFunction
Texto estructurado
Esta instrucción no está disponible en texto estructurado.
CONSEJO: Use LOG como un operador en una expresión para calcular el mismo resultado. Consulte Sintaxis de texto estructurado para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones y las asignaciones en el texto estructurado.
Operandos
IMPORTANTE: Puede ocurrir un funcionamiento inesperado si:
  • Los operandos de etiqueta de salida se sobrescriben.
  • Los miembros de un operando de estructura se sobrescriben.
  • A no ser que se especifica, los operandos de estructura son compartidos por varias instrucciones.
Existen reglas de conversión de datos para utilizar diversos tipos de datos numéricos en una instrucción. Consulte Conversiones de datos.
Diagrama de lógica de escalera
Operando
Tipo de datos
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570
Tipo de datos
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Formato
Descripción
Source
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
Inmediato
etiqueta
Valor para el cual la instrucción encuentra el logaritmo.
Destination
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
etiqueta
Etiqueta para almacenar el resultado de la instrucción.
Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD
Operando
Tipo
Formato
Descripción
LOG
FBD_MATH_ADVANCED
etiqueta
Estructura LOG
Estructura de FBD_MATH_ADVANCED
Miembros de entrada
Tipo de datos
Descripción
EnableIn
BOOL
Habilita la entrada. Si no está en falso, la instrucción no se ejecuta y las salidas no se actualizan.
El valor predeterminado es verdadero.
Source
REAL
Valor para el cual la instrucción encuentra el logaritmo.
Miembros de salida
Tipo de datos
Descripción
EnableOut
BOOL
Indica si la instrucción se ejecutó sin fallos al ser habilitada.
Dest
REAL
Resultado de la instrucción.
Función FBD
CONSEJO: La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
Operandos de entrada (Pin izquierdo)
Tipo de datos
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Descripción
Source
SINT
USINT
INT
UINT
DINT
UDINT
LINT
ULINT
REAL
LREAL
Valor a partir del cual encontrar el logaritmo de este valor
Operando de salida (pin a la derecha)
Tipo de datos
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Descripción
Dest
REAL
LREAL
Resultado de la función.
Descripción
La instrucción LOG coge el logaritmo de base 10 de Source y almacena el resultado en Destination. El Origen debe ser mayor que cero o se generará un fallo menor.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
Controladores
Afectar a la marca de estado matemático
Controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Condicional
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570
Sí
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Índice a través de matrices para ver los fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
La condición de entrada de renglón es falsa
Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón.
La condición de entrada de renglón es verdadera
Establecer la condición de salida de renglón a condición de entrada de renglón.
Destino = valor del logaritmo en base 10 del Origen.
Post-escaneado
N/A.
Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
EnableIn es falso.
Establecer EnableOut a EnableIn.
EnableIn es verdadero
Destino = valor del logaritmo natural del Origen.
Si se produce un desbordamiento
Borrar EnableOut a falso.
else
Se establece EnableOut a verdadero.
Primer escaneado de instrucción
N/A
Primera ejecución de instrucción
N/A
Post-escaneado
N/A
Función FBD
CONSEJO: La función FBD es aplicable solo a los controladores CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
Escaneado normal
Destino = valor del logaritmo en base 10 del Origen.
Primera ejecución de instrucción
N/A
Primer escaneado de instrucción
N/A
Post-escaneado
N/A
Ejemplos
Diagrama de lógica de escalera
LOG_LD_ex_v31
Diagrama de bloque de funciones
Bloque FBD
LOG_FBD_ex_v31
Función FBD
LOG_example_FBDFunction
Texto estructurado
result := LOG(value);
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal