Valores inmediatos

Al introducir un valor inmediato (constante) en formato decimal (por ejemplo, -2, 3), el controlador almacena el valor empleando 32 bits. Si se introduce un valor en una base que no sea decimal, como binaria o hexadecimal, y no se especifican todos los 32 bits, el controlador colocará un cero en los bits que no haya especificado (relleno de ceros).
IMPORTANTE: Relleno de ceros de valores inmediatos binarios, octales o hexadecimales inferiores a 32 bits.
Si introduce
El controlador almacena
-1
16#ffff ffff (-1)
16#ffff (-1)
16#0000 ffff (65535)
8#1234 (668)
16#0000 029c (668)
2#1010 (10)
16#0000 000a (10)
Valores inmediatos enteros
Si introduce
El controlador almacena
Sin ningún sufijo
DINT
"U"
UDINT
"L"
LINT
"UL"
ULINT
Valores inmediatos de punto flotante
Si introduce
El controlador almacena
Sin ningún sufijo
REAL
"L"
LREAL
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal