Estadísticas

La sección
Estadísticas
proporciona un panel para supervisar y analizar las estadísticas de dispositivos dentro del dominio.
El panel ofrece información sobre el
Estado de disponibilidad
del dispositivo, la
Familia de sistemas
, la
versión de Runtime
y el
Estado de actualización de Runtime
.
CONSEJO: La página de estadísticas de dispositivos solo está accesible para los administradores.
La sección de estadísticas de dispositivos proporciona información agregada de solo lectura. Para ver estos detalles de dispositivos individuales y realizar acciones a nivel de dispositivo, seleccione
Explorador
Vista de dispositivos
. Para obtener más información, consulte Vista de dispositivos.

Familia de sistemas

El gráfico
Familia de sistemas
muestra cómo se agrupan los dispositivos del dominio por tipo. Los dispositivos enumerados en
Explorador
Vista de dispositivos
se organizan en las siguientes categorías:
Familia de sistemas
Descripción
Runtime
Tiempo de ejecución genérico para PC (Windows, Ubuntu, Docker)
HMI
OptixPanel (Standard, Compact)
Enrutador
Todos los dispositivos enrutadores (
Stratix4300
)
Puerta de enlace IIoT
Módulo de Embedded Edge Compute
OptixEdge

Estado de disponibilidad

El gráfico
Estado de disponibilidad
muestra la proporción de dispositivos que están actualmente
en línea
o
fuera de línea
.

Versión

El gráfico
Versión
resume las versiones de tiempo de ejecución de
FactoryTalk® Remote Access™
utilizadas por los dispositivos en el dominio.
El gráfico enumera las versiones de tiempo de ejecución comenzando por la versión más reciente. Cuando existen más de cinco versiones menores para la misma versión mayor del tiempo de ejecución, el gráfico las agrupa en una sola barra por versión mayor. Cuando existen cinco o menos versiones menores, cada versión menor se muestra como su propia barra.

Estado de actualización

El gráfico
Estado de actualización
muestra el porcentaje de dispositivos que:
  • Hasta la fecha
  • Obsoleto
CONSEJO: El gráfico incluye solo los dispositivos que tienen un estado de actualización. Se excluyen los dispositivos que requieren una actualización manual y que no muestran ningún valor en la columna
Estado de actualización
bajo
Vista de dispositivos
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal