Conexión VNC a subdispositivos

La conexión VNC proporciona acceso de escritorio remoto a subdispositivos equipados con servidores VNC, directamente a través de la plataforma
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
, eliminando la necesidad de usar herramientas externas o realizar una configuración manual.
Puede conectarse al servidor VNC del subdispositivo a través del cliente VNC integrado en
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
Tools.
Antes de establecer una conexión, necesitará dos requisitos:
  • Tiene Tools instalado en su ordenador.
  • Su dispositivo contiene un
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    Runtime con un derecho PRO: Este Runtime será el punto de acceso de la conexión.
OBSERVACIÓN: noVNC no funciona con el servidor RealVNC.
Para establecer esta conexión, su ordenador debe estar provisto de un derecho Pro.
  1. Registre un subdispositivo en su dominio.
  2. En la
    vista de dominio
    , seleccione el subdispositivo en el árbol de carpetas.
  3. En el panel
    Servicios
    de la derecha, haga clic en el icono
    más en un círculo
    situado al lado de
    Servicios
    .
  4. En el menú desplegable, seleccione
    Agregar un servicio
    .
  5. En la ventana
    Crear servicio
    :
    • Introduzca un
      Nombre
      de servicio.
    • Abra
      Tipo de servicio
      y seleccione
      VNC
      .
    • Especifique un puerto.
  6. Seleccione
    Guardar
    .
  7. Una vez que haya creado un servicio, selecciónelo y, a continuación, haga clic en
    Iniciar
    .
  8. Espere a que la VPN establezca una conexión con el subdispositivo remoto.
    Se abre una ventana que muestra el escritorio remoto del subdispositivo. Puedes ajustar su tamaño.
    OBSERVACIÓN: Al conectarse a UltraVNC, el cursor del ratón no muestra su forma estándar, sino un simple punto.
A la izquierda de la ventana del escritorio remoto, hay disponible un widget que le permite establecer la
configuración
. Si no desea interactuar con el escritorio, puede cambiar el botón de alternancia a
Solo ver
.
La ventana del escritorio remoto también cuenta con un
portapapeles
para copiar texto y algunos botones que simulan teclas de acceso directo remoto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal