Instalar el clúster High Availability

  • Asegúrese de que cumple los requisitos previos del sistema. Consulte Requisitos del sistema de High Availability.
  • Compruebe que todos los nodos del clúster usen los mismos orígenes de NTP aprobados.
  • Compruebe que la sincronización de hora esté activa en todos los nodos del clúster.
  • Compruebe que los relojes de los nodos no difieran en más de 1 segundo.
  • Recopile la dirección IP de cada uno de los tres nodos del clúster.
  • Confirme que cada nodo del clúster tenga acceso a Internet.
  • Confirme la información sobre derechos. Consulte Derechos de tiempo de ejecución.
  • Decida la contraseña de administrador que
    FactoryTalk® Optix™
    Studio utiliza para conectarse al clúster. Establezca esta contraseña durante la instalación, en el paso
    Credenciales
    . Guarde la contraseña de forma segura.
  • Desde Rockwell Automation Product Compatibility and Download Center (PCDC), descargue el instalador de FactoryTalk Optix High Availability Manager, el paquete de FactoryTalk Optix High Availability
    .tar.gz
    , la firma del paquete de FactoryTalk Optix High Availability
    .tar.gz.sig
    y la clave pública del paquete de FactoryTalk Optix High Availability
    .pub
    . Consulte Descargar Herramientas de tiempo de ejecución en el dispositivo.
    CONSEJO: Descargue siempre los paquetes más recientes disponibles de PCDC. La versión del paquete utilizada debe coincidir con el número de versión de Studio.
  • Reserve una dirección IP libre adicional más para la VIP en el mismo segmento de red que los nodos del clúster.
  1. Para añadir un nuevo clúster, ejecute el instalador de High Availability Manager en la estación de trabajo Windows, inicie la aplicación y seleccione
    +Nuevo clúster
    .
    CONSEJO:
    Si cierra el instalador antes de seleccionar
    Instalar
    , puede guardar el progreso y reanudarlo más tarde, o descartarlo y empezar de nuevo.
  2. En la pestaña
    Empezar
    , seleccione
    Examinar
    , especifique la ruta de acceso al archivo
    .tar.gz
    de la aplicación High Availability, acepte el acuerdo de licencia y seleccione
    Siguiente
    .
    Asegúrese de que la firma del paquete de FactoryTalk Optix High Availability
    .tar.gz.sig
    y el archivo de clave pública del paquete de FactoryTalk Optix High Availability
    .pub
    estén en la misma carpeta. El administrador verifica automáticamente la firma del paquete cuando la selecciona y muestra un mensaje si la verificación se ha realizado correctamente o ha fallado. No podrá continuar hasta que se proporcionen los archivos correctos.
  3. En la pestaña
    Clúster
    , introduzca la información del clúster.
    IMPORTANTE:
    Rockwell Automation
    no se hace responsable de ningún software de terceros, incluidos, entre otros, su rendimiento, seguridad, actualizaciones o compatibilidad con nuestros productos. Cualquier uso de software de terceros es bajo su propio riesgo, y no proporcionamos soporte o garantías para dicho software. Los usuarios deben consultar con los respectivos proveedores externos para obtener asistencia y términos de licencia.
    Campos de información del clúster
    Campo
    Descripción
    Nombre del clúster (Cluster name)
    Un nombre único para identificar el clúster.
    Versión de Kubernetes K3s (Kubernetes K3s version)
    La versión de K3s que se instalará.
    IP virtual de acceso del cliente (Client access virtual IP)
    La dirección IP libre que reservó para la IP virtual.
    CONSEJO: Al introducir una dirección IP, la validación se ejecuta automáticamente. El resultado muestra si la dirección está disponible, si está en uso por otro clúster o si no es válida.
    Zona horaria
    La zona horaria que usa el clúster.
    IMPORTANTE: Cambiar la zona horaria requiere reiniciar
    FactoryTalk Optix
    Runtime. Aparece un mensaje de confirmación.
  4. Seleccione
    Siguiente
    .
  5. En la pestaña
    Nodos
    , introduzca la información del nodo para cada nodo.
    Campos de información del nodo
    Campo
    Descripción
    Nombre del nodo (Node name)
    Un nombre para mostrar, por ejemplo,
    Node 1
    . Puede editar el nombre predeterminado.
    Dirección IP
    La dirección IP estática del equipo Ubuntu.
    Nombre de usuario
    El nombre de usuario SSH con sudo habilitado en ese nodo.
    Contraseña (opcional) (Password (optional))
    La contraseña SSH, si utiliza la autenticación con contraseña. Deje este campo en blanco si el nodo utiliza la autenticación con clave SSH.
    CONSEJO: Si no se verifica una clave de host SSH del nodo, se muestra el cuadro de diálogo
    Aceptar claves de host
    . Seleccione cada nodo de la lista, seleccione
    Aceptar
    y continúe con la validación. Si ya se han verificado todos los nodos, no se muestra este cuadro de diálogo.
    Si configura SSH:
    • Almacene las claves en la ubicación predeterminada de SSH de Windows.
    • No proteja las claves con una frase de contraseña.
    Si High Availability Manager detecta claves no admitidas o no conformes, genera un nuevo par de claves para el aprovisionamiento del clúster.
  6. Para validar la conectividad, seleccione
    Validar nodos
    .
    Los tres nodos deben superar la validación antes de poder continuar.
  7. En la pestaña
    Credenciales
    , escriba la contraseña de administrador.
    Defina una contraseña que
    FactoryTalk Optix
    Studio usará para conectarse al clúster y descargar aplicaciones en él.
    CONSEJO: Para cambiar esta contraseña más adelante, use la página de administración del clúster en el
    FactoryTalk Optix
    High Availability Manager.
    IMPORTANTE:
    Cambiar la contraseña del administrador requiere reiniciar
    FactoryTalk Optix
    Runtime. Aparece un mensaje de confirmación.
    Utilice una contraseña o frase de contraseña segura y única para su cuenta. Se recomienda una contraseña de al menos 16 caracteres, utilizando una combinación de palabras o caracteres difícil de adivinar. Evite las palabras comunes, los patrones predecibles, la información personal y las contraseñas utilizadas para otras cuentas. Las contraseñas o frases de contraseña más largas y únicas ofrecen una mejor protección contra la adivinación de contraseñas y los ataques de fuerza bruta.
  8. En la pestaña
    Puertos
    , revise los puertos preconfigurados y cambie los ajustes según sea necesario.
    Puertos preconfigurados
    Nombre del puerto
    Puerto predeterminado
    Finalidad
    Motor de presentación web (http)
    80
    Conexiones de cliente del explorador web a través de HTTP.
    IMPORTANTE: El puerto del motor de presentación web debe coincidir con el puerto
    MotorDePresentaciónWeb
    configurado en su proyecto
    FactoryTalk Optix
    . Si modifica este puerto, actualice la configuración de su proyecto para que coincida.
    Motor de presentación web (https)
    443
    Conexiones de cliente del explorador web a través de HTTPS.
    IMPORTANTE: El puerto del motor de presentación web debe coincidir con el puerto
    MotorDePresentaciónWeb
    configurado en su proyecto
    FactoryTalk Optix
    . Si modifica este puerto, actualice la configuración de su proyecto para que coincida.
    Servidor OPC UA (opcua)
    59100
    Conexiones de cliente OPC UA.
    Agente MQTT (mqtt)
    8883
    Conexiones de cliente MQTT.
    Puede editar cualquier puerto preconfigurado o agregar un puerto para otro servicio. Seleccione
    Agregar puerto
    . Solo puede eliminar los puertos que agregue. No puede eliminar puertos preconfigurados.
    IMPORTANTE: Agregar, editar o eliminar un puerto requiere reiniciar
    FactoryTalk Optix
    Runtime. Aparece un mensaje de confirmación.
    CONSEJO: También puede agregar o cambiar puertos más adelante, en un clúster instalado, seleccionando el botón
    agregar/editar puerto
    .
  9. Para instalar el clúster, seleccione
    Instalar
    .
    IMPORTANTE: Si cancela durante la instalación, el administrador no devuelve el clúster a su estado original. El clúster puede permanecer parcialmente instalado.
    Aparece un cuadro de diálogo de progreso de la instalación mientras el administrador configura K3s y todos los servicios de High Availability en los tres nodos. Esto tarda varios minutos.
  10. Para activar un derecho, en el High Availability Manager seleccione
    Administrar derechos
    .
    La ventana
    Administrar derechos
    muestra los derechos instalados.
    CONSEJO: Para actualizar los derechos, debe utilizar el Entitlement Manager.
  11. En
    Activar un nuevo derecho
    , seleccione
    Fuera de línea
    o
    En línea
    , y seleccione
    Siguiente
    .
    • En el caso de una activación fuera de línea, seleccione
      Fuera de línea
      .
      CONSEJO: Vaya al paso de exportación o al paso de instalación, según si necesita generar una solicitud o instalar un archivo activado.
    • En el caso de una activación en línea, seleccione
      En línea
      .
  12. Si seleccionó
    En línea
    :
    1. En la pestaña
      Introducir claves de derecho
      , introduzca la clave de derecho base y la clave de derecho extendida, si está disponible.
      Si solo tiene una clave base, puede añadir una clave extendida más adelante.
      IMPORTANTE: Compruebe de nuevo que ha introducido las claves correctas.
      El cuadro de diálogo de confirmación advierte de que
      FactoryTalk Optix
      Runtime se reinicia.
    2. Seleccione
      Activar
      .
    3. En la confirmación de reinicio, seleccione
      Guardar
      .
  13. Si seleccionó
    Fuera de línea
    y necesita una solicitud de activación:
    1. En la pestaña
      Exportar o instalar
      , seleccione
      Exportar una solicitud de activación de derecho a un archivo
      .
    2. En la página siguiente, introduzca la clave de derecho, seleccione una carpeta de exportación y continúe.
      El administrador crea un archivo
      .req
      .
    3. Active el archivo
      .req
      en Entitlement Manager en un dispositivo con acceso a Internet.
      Entitlement Manager crea un archivo activado
      .ent
      .
  14. Si seleccionó
    Fuera de línea
    y ya tiene un archivo de derecho activado:
    1. En la pestaña
      Exportar o instalar
      , seleccione
      Instalar un archivo de derecho ya activado
      .
    2. Busque el archivo
      .ent
      activado, seleccione
      Instalar
      y, en la confirmación de reinicio, seleccione
      Guardar
      .
      CONSEJO: Un mensaje confirma "Archivo de derecho activado. Verifique en Entitlement Manager." Si el archivo no es válido, un mensaje de error indica "Error al importar el archivo de derecho", y el administrador no elimina el archivo.
      Si el archivo es válido, el administrador instala el derecho y elimina el archivo del disco.
  15. Para reasignar un derecho, en
    Administrar derechos
    seleccione el derecho, seleccione
    Cambiar host
    y seleccione
    Sí
    .
    IMPORTANTE: Al transferir un derecho, se reinicia
    FactoryTalk Optix
    Runtime y se quita el derecho de este clúster.
    • Si activó el derecho en línea, el administrador libera el derecho y lo quita del clúster inmediatamente.
    • Si activó el derecho fuera de línea, seleccione una carpeta de exportación cuando se le solicite. El administrador genera allí un archivo de solicitud de transferencia de derecho y quita el derecho de la lista
      Derechos instalados
      . Complete la transferencia del derecho en Entitlement Manager en un dispositivo con acceso a Internet.
  16. Para exportar diagnósticos, en el panel del clúster seleccione
    Exportar diagnósticos
    .
    1. En el cuadro de diálogo
      Seleccionar carpeta de exportación
      , seleccione una carpeta de destino.
    2. Seleccione
      Seleccionar carpeta (Select Folder)
      .
      El administrador recopila diagnósticos de todos los nodos del clúster y los guarda en la carpeta seleccionada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal