Descripción general de High Availability
FactoryTalk® Optix™
High Availability
ejecuta un proyecto en un clúster de tres nodos en lugar de en un único dispositivo. Si el nodo activo falla, el clúster conmuta automáticamente a un nodo en espera. Los clientes siempre se conectan a una dirección IP virtual (VIP), independientemente de qué máquina física ejecute el proyecto.En esta guía se explica cómo instalar, configurar y desinstalar un clúster de High Availability (HA). Para obtener una explicación más detallada de los conceptos de HA y los requisitos de la aplicación, consulte
High Availability
en la Ayuda de FactoryTalk Optix
.High Availability
HA
Kubernetes
Edge
HMI
SCADA
Resilience
Failover
Entregue su opinión