Animar el menú lateral
- Seleccione la forma del menú lateral y, enPropiedades, seleccioney
Variable. - Cambie el nombre de la nueva variable aSideMenuActive
- Cambie el tipo de datos de la variable a Booleano.
- Seleccione el botón y, enEventos, junto aEvento MouseClick:
- Seleccione.

- Seleccione .
- ElijaSeleccionar.
- EnEventos, junto aVariableToModify, seleccione.
Agregar vínculo dinámico - Seleccione .
- Seleccione el menú lateral y, enPropiedades, junto aMargen izquierdo, seleccione.
Agregar vínculo dinámico - En la pestañaAvanzado, junto aMargen izquierdo:
- Seleccione.

- SeleccioneConvertidor condicional.
- EstablezcaValor falsoen-140
- Junto aVínculo dinámico de condición, seleccione.
Agregar vínculo dinámico - Seleccione .
- SeleccioneAceptar.
Entregue su opinión