Crear los elementos de la interfaz
Cree los cuadros de texto y los botones necesarios.
- Cree variables:
- EnVista del proyecto, cree tres variables haciendo clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Para cambiar el nombre de las variables, pase el cursor por encima de cada variable, seleccioney escriba:

- Source
- Target
- Password
- Para cada variable, enPropiedades, seleccioneInt32y seleccioneStringy borre el valor.
- Cree el cuadro de texto de la ruta del archivo de origen:
- EnVista del proyecto, expandaUI.
- Haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del cuadro de texto, seleccioney escriba
SourceBox - EnPropiedades, establezcaTexto de marcador de posiciónenSource file path
- Cree un vínculo dinámico entreTextoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree el cuadro de texto de la ruta del archivo de destino:
- Haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del cuadro de texto, seleccioney escriba
TargetBox. - EnVista del proyecto, seleccioneTargetBox.
- EnPropiedades, establezca el valor de la propiedadTexto de marcador de posiciónenTarget file path
- Cree un vínculo dinámico entre la propiedadTextoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree el cuadro de texto de la contraseña:
- Haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del cuadro de texto, seleccioney escriba
PasswordBox. - EnVista del proyecto, seleccionePasswordBox.
- EnPropiedades, establezca el valor de la propiedadTexto de marcador de posiciónenPassword
- EnPropiedades, establezca el valor de la propiedadTipo de controlenPasswordEsta configuración ofusca la contraseña introducida.
- Cree un vínculo dinámico entre la propiedadTextoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree el botón Zip:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del botón, seleccioney escriba
ZipButton - EnPropiedades, establezca la propiedadTextoenZip
- En el panelEventos, junto aMouseClickEvent, seleccioney seleccione .

- Cree el botón descomprimir:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del botón, seleccioney escriba
UnzipButton - EnPropiedades, establezca la propiedadTextoenUnzip.
- En el panelEventos, junto aMouseClickEvent, seleccioney seleccione .

- Vincule NetLogic con las variables:
- EnVista del proyecto, expanda la carpetaNetLogic.
- SeleccioneZipUnzipLogicy, enPropiedades, cree vínculos dinámicos entre:
- Passwordy
- Sourcey
- Targety
Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Organice los elementos de la interfaz.

Entregue su opinión