Agregar pantallas
Agregue tipos de pantalla y configure objetos secundarios para mostrar diferentes elementos de la interfaz.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enPantallasy seleccione tres veces.
- Agregue una variable ScreenId a cada objeto de pantalla:CONSEJO: Las variables ScreenId son necesarias para el NetLogic Cambiar página desde etiqueta que agregará más adelante.
- EnVista del proyecto, seleccione la pantalla que desee editar.
- EnPropiedades, en la parte superior, seleccioney elija
Variable. - Pase el cursor por encima del nombre de la variable, seleccioney escriba
ScreenId. - Asegúrese de que el tipo de variable seaInt32.
- Introduzca un valor entero único y positivo.Por ejemplo, introduzca lo siguiente para cada pantalla:Asignación de ScreenIdPantallaValor de ScreenIdScreen11Screen22Screen33
- Agregue elementos secundarios a los objetos de pantalla.Por ejemplo, agregue un rectángulo y una etiqueta. Para obtener más información, consulte Objetos gráficos.
Entregue su opinión