Crear variable
Cree una variable que indique la temperatura actual.
- Cree la variable:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Pase el cursor por encima de la variable, seleccioney escriba
Temperature.
- Configure la variable:
- EnPropiedades, seleccioneInt32y seleccioneFloat.
- Haga clic con el botón derecho enTemperaturey seleccione .
- EnEURange, establezcaLímite altoen100.
Entregue su opinión