Crear un medidor lineal
Cree un medidor que le permita ver y controlar la temperatura actual.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Configure el medidor:
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreValory .
- Junto a lasZonas de advertencia, seleccione.

- EnZonaDeAdvertencia1, cree un vínculo dinámico entreDeyPara obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EnZonaDeAdvertencia1, cree un vínculo dinámico entreAy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EnZonaDeAdvertencia1, establezcaColoren#fe1414.
Entregue su opinión