Agregar un evento de cambio de valor de variable
Agregue y configure un evento de cambio de valor de variable para mostrar un cuadro de diálogo cuando cambie el valor de una variable.
CONSEJO:
En lugar de utilizar un evento de cambio, también puede configurar un evento de transición. Para obtener más información sobre los eventos, consulte Eventos.
- En laVista del proyecto, seleccioneMainWindow (type).
- EnEventos, seleccioney seleccione

- Junto aVariable1Changed/VariableValueChangedEvent, seleccioney elija .

- En , cree un vínculo dinámico entreDiálogoy .
Entregue su opinión