Crear objetos Motor
Cree objetos de motor para rellenar las instancias del panel con datos de muestra.
- Cree un tipo de motor:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Pase el cursor por encima del objeto, seleccioney escriba
Motor. - En la parte superior dePropiedades, agregue una variable seleccionandoy seleccionando
Variable. - Para cambiar el nombre de las variables, pase el cursor por encima de cada variable, seleccioney escriba
Speed - EnVista Tipo, haga doble clic enModelo.
- En laVista del proyecto, arrastre elMotora la carpetaTiposde laVista Tipo.
EnVista del proyecto, aparecenMotor (type)yMotorInstance. - Cree instancias del motor:
- EnVista del proyecto, pase el cursor por encima deMotorInstance, seleccioney escriba
Motor1. - Haga clic con el botón derecho del ratón enModeloy seleccione .EnVista del proyecto, apareceMotor2.
- Para cada instancia de Motor, enPropiedades, establezca los valores deSpeed.
- Cree un tipo Motor_Ext:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- Pase el cursor por encima del objeto, seleccioney escriba
Motor_Ext - EnPropiedades, en la parte superior, agregue dos variables seleccionandoy
Variable. - Para cambiar el nombre de las variables, pase el cursor por encima de cada variable, seleccioney escriba:

- Acceleration
- Power
- EnVista del proyecto, arrastreMotor_Exta la carpetaTiposde laVista Tipo.
EnVista del proyecto, aparecenMotor_Ext (type)yMotor_ExtInstance. - Cree instancias de Motor_Ext:
- EnVista del proyecto, pase el cursor por encima deMotor_ExtInstance, seleccioney escriba
Motor1_Ext. - Haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- EnVista del proyecto, pase el cursor por encima deMotor_Ext1, seleccioney escriba
Motor2_Ext. - Para cada instancia de Motor_Ext, enPropiedades, establezca los valores deAccelerationyPotencia.
Entregue su opinión