Crear un medidor de velocidad y etiquetas
Cree elementos de interfaz de usuario que muestren información relacionada con la velocidad acerca de un motor seleccionado.
- Cree el medidor de velocidad:
- En el panelVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMotorSpeedPanely seleccione .
- Pase el cursor por encima del medidor, seleccioney escriba
SpeedGauge. - EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreValory .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Cree la etiqueta de velocidad:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMotorSpeedPanely seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccioney escriba
SpeedLabel. - EnPropiedades, establezcaTextoenSpeed.
- Cree la etiqueta del valor de velocidad:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMotorSpeedPanely seleccione .
- Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccioney escriba
SpeedValueLabel. - EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreTextoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión