Depurar NetLogic localmente con Visual Studio Code
Depure un proyecto local con NetLogics de tiempo de diseño y tiempo de ejecución mediante
Visual Studio Code®
.Requisitos previos
- Descargue instale y establezcaCódigo de Visual Studiocomo editor de código predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
- Instale la extensión de C# paraCódigo de Visual Studio: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-dotnettools.csharp.
- Obtenga más información sobre la depuración enCódigo de Visual Studio. Consulte Depuración en Visual Studio Code.
- Para depurar NetLogic localmente con Visual Studio Code
- En la barra de herramientas principal, seleccione
Abrir solución .NET.Se abreCódigo de Visual Studio. - Puede elegir entre:
- Depure un NetLogic de tiempo de ejecución. Ejecute elAplicación FactoryTalk Optixy, a continuación, enCódigo de Visual Studio, seleccioneAttach to FTOptixRuntime (NetSolution). Consulte Implementar una aplicación FactoryTalk Optix.
- Depure un NetLogic de tiempo de diseño. EnCódigo de Visual Studio,Attach to FTOptixStudio (NetSolution)y, a continuación, ejecute el NetLogic de tiempo de diseño. Consulte Ejecutar un NetLogic en tiempo de diseño.
- Detenga el proceso de depuración, edite el código y repita el procedimiento.
Entregue su opinión