Asignar un rol a un usuario o un grupo
Asigne roles a usuarios y grupos para crear una jerarquía de roles con derechos y privilegios asignados.
- En la barra de herramientas principal, seleccioney, a continuación, elijaAbrir página de panelAdministrar usuarios y grupos.
- En la página del panel, realice una de las siguientes acciones:
- EnRoles, arrastre un grupo a un usuario enUsuarioso a un grupo enGrupos. También puede arrastrar un usuario o un grupo a un rol. Mantenga pulsada las teclasMayúsoCtrlpara seleccionar y arrastrar selecciones consecutivas o múltiples.
- Seleccione uno o varios roles, seleccioneAsignara usuarios o grupos, seleccione los usuarios o los grupos y después seleccioneAplicar.
CONSEJO:
aparece junto a un grupo o rol que ya está asignado a un rol. Puede agregar el rol a un usuario o un grupo desde Vista del proyectoarrastrando el rol hasta el usuario o el grupo en laVista del proyecto.
El rol aparece asignado al usuario o grupo en la página del panel de control.
Entregue su opinión