Configurar la seguridad del contenido en tiempo de ejecución
Configure la seguridad de una pantalla o contenido en tiempo de ejecución de los usuarios de un grupo o rol. Por ejemplo, especifique si una pantalla o un contenido está Visible o Habilitado creando un vínculo dinámico desde esas propiedades a una variable de grupo o rol de sesión.
Cree usuarios y grupos o roles y, a continuación, asigne usuarios a grupos o roles.
- EnVista del proyecto, seleccione la pantalla o el objeto gráfico.
- EnPropiedades, pase el cursor por la propiedad y seleccione.
Agregar vínculo dinámico - En el explorador de vínculos dinámicos, expandaAlias > Sesión > Sesión.
- Establezca el valor de la propiedad de un:
- Grupo. ExpandaGruposy seleccione el grupo.
- Rol. ExpandaRolesy seleccione el rol.
CONSEJO: Para establecer el mismo valor de propiedad de grupos y roles adicionales, en la propiedad, cree un vínculo dinámico complejo con un evaluador de expresiones u otra lógica necesaria. Consulte Crear un vínculo dinámico complejo.
seguridad
Entregue su opinión