Editor de localización
El editor de localización consta de dos páginas.
- Referencias de claves de traducción.Contiene las traducciones de todos los objetos. Realice una búsqueda, modifique y elimine las traducciones o agregue una configuración regional si necesita traducir el proyecto en otros idiomas.
- Tabla de traducción.Muestra todas las cadenas de texto de su proyecto. Puede sincronizar o desincronizar las cadenas. Las cadenas sincronizadas se enumeran en la tabla de traducción. El texto no sincronizado no aparece en la tabla de traducción.
La página de referencias de claves de traducción contiene determinadas columnas:
Columna | Descripción |
|---|---|
Cadena | Cadenas traducibles en las propiedades y variables de un nodo de proyecto o las cadenas que ya existen en la tabla de traducción. |
Clave | Clave de referencia única que identifica la cadena en la tabla de traducción. |
Ruta de acceso | Ruta de acceso de la cadena de texto en el proyecto. Seleccione la ruta de acceso para desplazarse al punto de aplicación de la traducción en el proyecto. |
Sincronizar | Traduce las cadenas de la tabla de traducción en tiempo de diseño y tiempo de ejecución. Si la cadena no está sincronizada, su sincronización crea una clave con el mismo nombre que la cadena, inserta la cadena y la clave relacionada en la tabla de traducción y, a continuación, habilita la traducción en tiempo de diseño y tiempo de ejecución. |
localización
clave de traducción
Entregue su opinión