Agregar un idioma de configuración regional a un diccionario de localización
Agregue idiomas de configuración regional a un diccionario de localización para que pueda cambiar el idioma que se muestra en una aplicación en tiempo de ejecución.
- EnVista del proyecto, enTraducciones, haga doble clic en un diccionario de traducción.
- En el diccionario de localización, en la vistaTabla de traducción, seleccioneAgregar configuración regional.
- EnSeleccionar la nueva configuración regional, seleccione un idioma de configuración regional y, a continuación, seleccione.

- EnSe han agregado nuevas configuraciones regionales, para agregar la configuración regional a los objetos mostrados, seleccioneSí.
Aparece una nueva columna para la configuración regional.
agregar idioma
Entregue su opinión